This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM275-EVM:无法通过 SSH 连接以使用 CCS 20.2.0 进行删除

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1537870/audio-am275-evm-unable-to-connect-via-ssh-to-remove-using-ccs-20-2-0

部件号:AUDIO-AM275-EVM


工具/软件:

你好

我想使用 CCS 通过 ssh 与 remote 连接。

我注意到在版本 20.2.0.12__1.8.0,但当我尝试连接它失败与信息:

请您帮助解决该问题。

我还有一个问题:是否可以 通过 ssh 进行调试、因此我们可以加载在服务器上编译的二进制文件并使用服务器的代码进行调试。

提前感谢  

Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate:

    我想使用 CCS 通过 ssh 与 remote 连接。

    我相信您正在使用内置 VS Code 扩展: https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh

    这似乎无法与 Theia IDE 和 CCS 配合使用。 我建议不要使用它、而是使用另一个扩展。 我发现这个似乎适用于 CCS: https://open-vsx.org/extension/cweijan/vscode-ssh

    我还有一个问题:是否可以 通过 ssh 进行调试、因此我们可以加载在服务器上编译的二进制文件、并使用服务器的代码进行调试。

    遗憾的是、不支持通过 SSH 使用 CCS 程序加载器。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    目前我们正在测试这种方法并使用已安装的驱动器、但本地设置需要更长的时间。 也许你有想法,我们可以加速

    Regars

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katarzyna:

    KI 是在假期这个星期,所以答复可能会推迟。 在此期间、我将了解是否可以找到更多信息进行分享。

    谢谢您、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前我们正在测试此方法并使用已安装的驱动器、但本地设置需要更长的时间

    在这种情况下、预计会有一些开销? 文件大小和从本地环境加载文件所需的时间是多少?

    谢谢

    Ki