This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:SysConfig 崩溃时出现异常"无法读取 null 的属性(读取'setShowUserLongDescPref')"

Guru**** 2924070 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1548028/launchxl-f28p65x-sysconfig-is-crashing-with-exception-cannot-read-properties-of-null-reading-setshowuserlongdescpref

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具/软件:

您好、

在尝试修复此处显示的时钟树警告时、我一直收到以下例外情况。  我已添加“器件支持“模块、但警告仍然存在。  为什么?

这是我的日志文件。

e2e.ti.com/.../7673.ccs_5F00_logs.zip

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我不确定 SysConfig 异常是否与时钟树警告相关。 让我在 SysConfig 团队中循环、以帮助分析根本原因。

    当我编译 SysConfig 工程(使用 SysConfig-1.24 和 C2000Ware 5.05)时、我不存在任何构建问题。 只有在添加“设备支持“模块和/或禁止警告时、您才会遇到问题?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我只是让它再发生一次。  不清楚是什么顺序导致它发生。  我想我删除了“Device Support“、执行了“Save All“、然后点击 SysConfig 树中的“SYSTEM | GPIO“、接着我收到了例外框。  我曾试图重述我的步骤,但今天还无法重新创建它。

    我已尝试添加和删除“设备支持“、但这似乎不会创建例外。

    为什么添加 “设备支持“时以下警告不会消失?  我还需要做些什么吗?

     谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob 和 Matt、

    我认为这可能是 SysConfig 与 C2000WARE SDK 搭配使用时出现的错误。 我们将提交一个错误并很快解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    这是 SysConfig 中的默认警告、无论是否添加了“器件支持“模块、都会在启动时弹出该警告。 您可以单击“禁止“以删除警告。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要阐明、单击压缩会导致崩溃、这就是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我删除了“Device Support“、执行了“Save All“、然后点击 SysConfig 树中的“SYSTEM | GPIO“、接着我收到了异常框。  [/报价]

    我认为情况并非如此。 如果我不正确地理解、Rob 可以纠正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 我只是没有失败,然后后来它对我崩溃了。 我认为我们需要确定导致崩溃的正确顺序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Matt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、由于今天当地度假、SysConfig 专家的回复可能会延迟。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信如果您单击错误本身(即左上角带下划线的“时钟树“)、然后单击压缩、就会发生异常。  单击此选项将设置一个条件、以便将来的许多操作都不起作用或导致异常。  如果您避免单击它、您应该能够成功地抑制该消息。

    我将针对此问题提交 TT、但它至少有一个简单的解决方法。  而且、正如 Matt 所说、无论您是否添加了器件支持模块、警告始终会出现。  我还将针对该问题提交一个 TT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Darian。  好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TT 的跟踪链接是: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12803

    谢谢

    Ki