This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:GUI Composer 不会在 CCS 中启动、在预发布中运行、作为独立运行

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1550715/codecomposer-gui-composer-does-not-start-in-ccs-runs-in-preview-runs-as-a-standalone

部件号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28377S

工具/软件:

您好、TI 专家

一直在尝试使用 GUI Composer 创建 GUI。 工程是具有 TMS320F28377S 控制器的定制电路板。

GUI 工程基于应用程序 v3 模板。

放置一些小工具后、配置 XDS、上传应用程序、我能够在预览模式下运行它。

作为独立导出后、它也可以工作  (复制到 C:\Users\XXXX\guicomposer\runtime\gcruntime.v13)

现在作为 CCS 插件

我正在使用 12.8.1 版本、因此目录为 C:\ti\ccs1281\ccs\eclipse\dropins-GC  (而不是建议的  CCSTheiaInstallRoot/ccs/theia/ccs_plugins 路径、我认为该路径只对 CCS 20.x.x 有效)

我可以看到“View"->"GUI Composer“ Composer "->"Applications"->"MyApp"“ "->"Applications"->"MyApp"。“。</s>“ “““

看一下视频 (https://www.youtube.com/watch?v=X6KbQK5Rnok)、我希望运行调试器(连接)并启动应用。

但在本例中、TI Cloud Agent Setup 将开始。

安装 Chrome 和 ti cloud agent 的扩展。

我相信这会是愚蠢的,但我不能弄清楚。

提前非常感谢

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    GCv3 应用仅适用于 CCS 20.2.x 和更高版本。 导出应用程序时的提示显示支持 7.0 或更高版本、但这不正确。 只有 GCv2 应用才能与 CCS 12.x 配合使用

    很抱歉、我会清除该消息。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我会清理邮件。

    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12813

    谢谢

    Ki