This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Bitbucket 和 Azure Repos 无法正常工作

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1548295/codecomposer-bitbucket-and-azure-repos-not-working-correctly

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

大家好:


我遇到了 Bitbucket 和 Azure Repos 扩展的一些问题。

Azure Repos 似乎根本无法正常工作。 它不会显示在状态栏中、 像 Team:signin 这样的命令都不起作用、它们根本没有任何作用。

Bitbucket 也有问题,我的同事和我不能写评论的 PR 上,只有没有发送按钮的评论  . 唯一的可能性是通过 Bitbucket 的 Web 界面发送评论。 但即便如此、在打开和关闭差异视图几次后、评论也偶尔显示。

扩展似乎与该设备不兼容、或者我是否有一些设置或防火墙问题?

您好、
Loic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 CCS 20.2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、虽然开放的 VSX 注册表上提供的许多扩展都可以与 CCS 20 配合使用、但不能保证。 我会看看,如果我能看看这个下周,看看我能不能让它在我的结束 请注意、星期一是一个当地假日、因此我在这之后才能够看完。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你现在有什么新消息吗?