This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:TI C++编译器 20.2.7

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1553041/codecomposer-ti-c-compiler-20-2-7



工具/软件:

您好的团队、

哪个 C++标准是 TI 编译器 20.2.7? 我四处走动、但没有看到答案。

通常、编译器将是 C++ 11 或 C++ 17、有时甚至是 C++ 20。 数字是我所理解的标准委员会发布该规范的年份。

感谢您的支持、
Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎它完全支持 C++14、部分支持 C++17 和 C++20(不知道具体细节)。

    有时、我想了解编译器支持的内容、现在我想要的具体列表很小:

    • std::可选、std::variant、std::任意 (C++17)
    • std::filesystem (C++17)、尽管我想您在 MSP432 上不使用许多文件操作?
    • 指定的初始化程序 (C++20)
    • 标准::format (C++20) 只是为了不必维护自己的副本。“

    我认为这会是“你得到你得到的“的情况、但如果有人知道具体情况、我们也想听到这个消息!

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    这里提供了一些信息:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AExWJ90cs92tR6FXbMowfA__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    我已提请编译器专家注意此主题以了解更多详细信息。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不会说使用了哪个编译器。  根据版本号、我 假定您使用 TI Arm 编译器。  它的简称为 armcl

    请在 TI ARM 编译器手册  中搜索标题为“ARM C++特性“的子章节

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、  

    感谢您的信息! 这是一个很有用的开始地方。

    如果编译器专家有任何其他意见需要分享、敬请告知。  

    此致、

    Luke