This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:查找:"<installedPath>\tools\compiler\compiler\c6000_6.1.15"以及"<installedPath>\tools\compiler\c6000_6.1.21"

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1550903/codecomposer-looking-for-installedpath-tools-compiler-compiler-c6000_6-1-15-and-installedpath-tools-compiler-compiler-c6000_6-1-21

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

您好、

参考:  CCSTUDIO IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com

我们需要两个支持上述编译器的相关 CCS 安装程序。  

尽管检查了安装程序 zip 中的所有文件、但仍然找不到编译器版本信息。

如何在不提取或安装安装安装程序 zip 文件内容的情况下确定安装程序 zip 文件中包含的特定编译器版本?

找到了一些有用的链接从 George Mock :

C6000 代码生成工具 v6.1.18 至 v6.1.23 的发行说明? - Code Composer Studio 论坛 — Code Composer StudioTm︎ — TI E2E 支持论坛

Texas Instruments 处理器的代码生成工具:下载 — 从我们的办公室下载失败。 

找到了“C6000 Code Generation Tools v7.3.0“、但找不到较旧的版本。

注意:一些“发行说明“显示的是编译器版本号。

此致、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    您是否希望了解特定版本的 CCS 捆绑了哪些编译器版本? 如果是、安装程序用于哪些 CCS 版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    是的、我要在 CCS 版本中查找这些编译器捆绑包。 我需要这些编译器来重建一些工程。 CCS 安装程序包包含以下关键信息:Java 支持和旧版芯片组支持(单核 DSP [C6000 单核器件支持、TI C6000 编译器]和多核处理器[C64x 多核器件支持])。

    遗憾的是、所有原始 CCS 安装程序都丢失了、但仍然有编译器版本的信息。

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是、我们丢失了所有原始 CCS 安装程序、但仍然有编译器版本的信息。

    您是否只对该版本的编译器安装程序感兴趣、或者是否正在寻找捆绑这些编译器版本的 CCS 安装程序?

    这些编译器版本相当旧、因此我假设它与旧版本的 CCS 一同使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我们需要安装捆绑这些编译器版本的 CCS 安装程序。

    这是我们必须为客户提供支持的遗留问题。

    我在 另一个项目中使用了较新的 CCS6.1.00022_Win32 (Complier 7.4..14)。 物流问题造成的。 我必须  将一些较旧的库(使用其中一个旧编译器构建)链接到新工程。  如果我们找不到较旧的 CCS 版本、则必须使用新的 CCS6x 配置所有这些库工程。

    您能否推荐支持 Java//legacy 芯片组支持的较新 CCS 版本(单核 DSP 和多核处理器)?

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要使用捆绑了这些编译器版本的 CCS 安装程序。

    CCS 4.1.3 附带 C6000 编译器 v6.1.15

    https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/4.1.3.00038

    之后的 CCS 下一个版本是 CCS 4.2.0。 但是、该代码随 C6000 编译器版本 v7.0.3 一起提供。

    因此、过去使用的 CCS 版本可能是 CCS 4.1.3、之后 C6000 编译器 v6.1.21 额外独立安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的快速答复。

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    看起来我们的同事几年前就在之前安装的 CCS 4.1.3 上安装了独立编译器 v6.1.21、

    我不确定如何 获得独立编译器 v6.1.21。  

    最近、另一位同事使用同样的方法将独立编译器 v6.1.21 安装到已安装的 CCS 6.1.1 上、以将新的编译器 v7.4.14 替换为较旧的 v6.1.21。  

    我们必须 在所有未来软件版本中通过 SBOM 文件提供此 CCS 工具配置。

    这种独立的编译器替换方法是否仍然适用于 CCS6.1.1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此独立编译器替换方法是否仍然适用于 CCS6.1.1?

    可以让 CCS 发现并使用独立的编译器安装。 请参阅以下文档中有关编译器发现和编译器选择的章节:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJRfIGmBSkp9naUDysxAFg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    一位前同事 发布了一个包含一些使用两个编译器构建的二进制映像的软件包。 现在客户希望了解 编译器 v6.1.15 和 v6.1.21 之间的差异。

    1.我们在哪里可以找到这些信息?

    2 哪个 CCS 捆绑了 C6000 编译器 v6.1.21?

    3. CCS 4.1.3 发行说明、 README_FIRST.txt 指的 是 http://tiexpressdsp.com/index.php/Release_Notes_ CCSv4 — 是否有其他链接?

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、我不是编译器专家、因此我没有任何个人专业知识。 但是...

    2 哪个 CCS 捆绑了 C6000 编译器 v6.1.21?

    无。 CCS 4.1.3 附带 v6.1.15。 CCS 的下一个版本为 4.2.0。 该组件是 v7.0.3 附带的。

    v6.1.21 从未与 CCS 版本捆绑在一起。 它可能是通过 Update(或某个 TI 人员提供的独立编译器包)获取的

    [quote userid=“447847" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1550903/codecomposer-looking-for-installedpath-tools-compiler-compiler-c6000_6-1-15-and-installedpath-tools-compiler-compiler-c6000_6-1-21/5978622 CCS 4.1.3 发行说明、 README_FIRST.txt 指的 是 http://tiexpressdsp.com/index.php/Release_Notes_ CCSv4 — 是否有其他链接?

    我们的旧维基已经停用了一段时间。 虽然我们将一些较新的内容迁移到其他位置、但对于某些不受支持的旧版本、例如 CCSv4、我们并未这样做。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    哇哦! 快速响应 — 非常感谢!!!

    此致

    乔治