This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:迁移 CCS 和 SDK 的正确方法

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1548198/codecomposer-proper-way-to-migrate-ccs-and-sdk

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

我使用的是 CSS 12.7.1 和 mspm0 2.1.0.03。
我检查了我的代码、项目和构建... 我认为其他人很容易拿起我的项目并继续,遇到了许多问题。

1) 我可以在 https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO 上找到较旧版本的 CSS 、在哪里可以找到较旧版本的 SDK mspm0?
2) 我想,如果我有.out 文件和 USB 编程器,这是所有需要刷新芯片,在哪里可以做到这一点而不重新编译工程?
3) 什么是正确的方式来导入我的项目到 CSS 20.2.0.12,我创建了一个新的工作区,然后导入项目,它主要工作,但调试器只能从一些菜单选项(可以在后面展开)
如何将我的项目从 mspm0 2.1.0.03 导入 mspm0 2.5.1.00 ?  我没有看到如何做这个菜单,我尝试手动做,但没有运气。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1) 我可以在 https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO 上找到 较旧版本的 CSS、在哪里可以找到较旧版本的 SDK mspm0?

    您可以从 https://www.ti.com/tool/download/MSPM0-SDK 访问所有版本

    2) 我会认为如果我有.out 文件和 USB 编程器、这就是刷写芯片所需的一切、在哪里不重新编译工程?

    假设您有一个 CCS 支持的调试探针、则需要执行无工程(手动)调试会话: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_12.8.0/ccs_debug-main.html#manual-launch

    3) 什么是将我的项目导入 CSS 20.2.0.12 的正确方法、我创建了一个新的工作区、然后导入工程、它大多是有效的、但调试器只能通过一些菜单选项工作(稍后可以对此进行扩展)

    请参阅: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_getting-started.html#importing-a-code-composer-studio-project

    4) 将我的项目从 mspm0 2.1.0.03 导入到 mspm0 2.5.1.00 的正确方法是什么?  我没有看到如何用菜单做这个,我尝试手动做,但没有运气。[/报价]

    我不确定我是否理解您的问题。 是否正在讨论将您的工程迁移到最新的 SDK 版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 CSS12 和 SDK 2.1 编译了一个工程、并在中进行了检查。

    我告诉同事他们可以下载 CSS 和 SDK 来打开我的项目。 于是他们下载了最新的 CSS20 和 SDK 2.5

    我们遇到了 CSS 版本和 SDK 版本的问题...

    使用 CSS 一些编程方法会发现调试器问题、我必须重新创建才能提供更多数据。
    使用 SDK 时、我仍然没有找到仅安装 2.5 时如何打开工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们遇到了 CSS 版本和 SDK 版本的问题...

    这些问题到底是什么?

    使用 SDK、我仍然找不到仅安装 2.5 时如何打开工程

    您可以执行手动导入以从特定位置显式指定项目。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_getting-started.html#importing-a-code-composer-studio-project

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4)
    我不能肯定地说,我开始了一个新的电脑,并以一定的顺序完成了这些步骤,它主要工作.
    我可以猜测一些问题,我不能肯定,但我怀疑我安装了 CSS 和 SDK ,然后导入了工程,但 CSS 无法找到 SDK。   
    -->如果您将 ti tools 安装到非默认目录、例如。 C:\Tools\TI、而不是 c:\ti。  产品发现路径包含 c:\Tools\TI\ccs2020 和 c:\ti、但不包含 c:\Tools\TI(其中放置了 SDK)
    因此、我在导入后安装了 SDK、工程一直在寻找它是使用... 这是我的猜测,所以这是令人讨厌的,但不是一个问题。

    3)  
    我导入了我的项目、
    它构建良好、
    调试 (F5) 正常
    但如果我尝试刷写项目、则会得到 Ctrl+F5


    这看起来很奇怪、因为有一个 d:\work\Hardware...V01_5\.thea\launch.json 文件、但它没有 在查找我的 folder.theia

    我搜索了 e2e、上面显示这是一个已知问题、并在 20.2.0 中得到解决、然后已得到解决。
    我运行刚刚下载: 版本:20.2.0.12__1.8.0
    我在 e2e 上做了一些搜索,并在我的另一台电脑上尝试了一些其他的东西,但没有弄清楚。  我想我已经取得了一点进展,但仍然看到问题.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于#3、是、CCS 20.2.0 中解决了一个已知问题。 您的问题可能有所不同。

    您是否正在使用多根工作区环境? 您能否提供有关如何导入项目的确切步骤? 例如、说明是否将工程复制到从原始位置导入的工作区文件夹(创建多根工作区环境)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有专用的连接方式?  共享文件或信息?
    我创建了一个 Word 文档、用于说明所采取的步骤。

    我在 CSS12 和 SDK2.1 中创建了

    我已导入 CSS20、SDK2.5
    我从原始位置导入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以与我进行私人 E2E 对话、并在对话框中附上您的文档。 您可能需要先对文件进行 zip 压缩。