This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:无法创建新项目

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, MSPM0-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1553882/codecomposer-cant-create-new-project

部件号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:MSP430WARE、C2000WARE、 MSPM0-SDK

工具/软件:

尊敬的团队:

类似于下面的主题:  

 回复: CODECOMPOSER: Cannot Create New Project :“您选择的项目在云中。 在导入它之前、必须下载并安装关联的 SDK“循环 

为 MSPM0/MSP430 创建示例时、出现了相同的问题:

另外、请帮助进行修复、看起来这是一个一般问题。

B.R.

Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    您使用的 CCS 具体版本是什么?

    此外、当您检查发现的产品时、列表中会显示哪些 MSPM0 版本? 有关如何检查发现的产品的信息、请参阅: https://www.ti.com/video/6369988068112

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    它是最新版本 CCS20.2。

    所有 mspm0/MSP430 产品都可以在产品文件夹中找到。

    我认为、用户需要通过 CCS 本身安装 SDK、从 TI.com 下载将无法正常工作。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为用户需要通过 CCS 自行安装 SDK、从 TI.com 下载将不起作用。

    我从 TI.com 下载了最新的 SDK、安装了 C:\ti。在按下“refresh"按钮“按钮后、CCS 会发现这个 SDK。  

    我假设你也尝试过相同的,但它没有被发现。 您在哪里安装 SDK? 如果在默认的 C:\ti 位置、您是否尝试按刷新按钮?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5918318Hi Ki,

    我从 TI.com 下载了最新的 SDK、安装了 C:\ti、在按下“refresh"按钮“按钮后、CCS 发现了该 SDK。  [/报价]

    这不是我面临的问题。 可在 Products 文件夹中找到该信息。

    这只是我所附线程中描述的问题:

     回复: CODECOMPOSER: Cannot Create New Project :“您选择的项目在云中。 在导入它之前、必须下载并安装关联的 SDK“循环  

    从云端创建新工程时、即使 SDK 已经安装并可以通过产品文件夹找到、也会要求您再次安装 SDK。

    我认为它仅会问 C2000Ware 作为问题、而这是 MSPM0-SDK 和 MSP430Ware 的通用问题。

    -所以,我希望这也与 C2000Ware 一起修复。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从云端创建新项目时、即使 SDK 已经安装并可以通过 Products 文件夹找到、也会要求您再次安装 SDK。

    请注意、您必须拥有 Resource Explorer 上提供的最新版本。 该版本是 2.5.1.0。 我在您的屏幕截图中发现的产品列表中没有看到这一点。 我看到的是 2.6.0.16 和 2.5.0.5。 我没有看到 2.5.1.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的评论、我将尝试 2.5.1.0 并检查它是否有效。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我它是否有效。

    仅供参考、存在一个允许用户使用新项目向导的其他版本的现有请求:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12790