This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何在 CCS Theia 的“Problems"视“视图中禁用与优化相关的消息?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1554758/codecomposer-how-can-i-disable-optimization-related-messages-in-the-problems-view-in-ccs-theia

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

我一直在使用 CCS v12.xx、最近又开始试用 CCS Theia (v20.xx)。

我在 CCS Theia 中首先注意到的一点是、它会在 Problems 视图中为我连接的每个工程输出以下两条或三条消息:

  1. "Current optimization/debug settings: --opt_level=4 --opt_for_speed=3 -g"

  2. "Detecting compilation with low optimization. Recommend setting --opt_level=3. NOTE: debug ability will decrease."

  3. "Not all available code size is being used. Recommend running Optimization Assistant to find best speed vs size setting (--opt_for_speed). Double-click to start."

虽然这些不是警告或错误、也不会影响我的项目、但大量邮件(与我的项目数量成正比)会使我的工作空间变得混乱。

在 CCS v12.xx 中、有一个“Assistance"窗口“窗口、我可以双击“Not all available code size is been……“ 启动 Optimization Assistant(优化助手)的消息。 执行适当的操作后、该消息将消失。

但是、我在 CCS Theia 中找不到“Assistance"视“视图、然后在“Problems"视“视图中双击这些消息就不会执行任何操作。

如何在 CCS Theia 中消除这些与优化相关的消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如何在 CCS Theia 中删除这些与优化相关的消息?

    目前无法实现。 我为此提交了一张票。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12854

    但是、我在 CCS Theia 中找不到“Assistance"视“视图、然后在 Problems 视图中双击这些消息就没有效果。

    Optimizer Assistant 在 CCS 20.x 中不可用 我提交了一个 TT 以完全删除此消息。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12853

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题仍然存在、但您帮助我解决了。 感谢你的帮助