This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:AM62A-LP

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L, SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1552638/am62l-processor-sdk-am62a-lp

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

我尝试使用 CCS 上传和运行“uart_echo"示“示例应用程序。 我可以刷写 SOC 二进制文件并查看 UART 终端的正确输出。 但是、我无法运行并执行 uart echo 应用程序。 我已经尝试在 OSPI 串行 NAND 引导模式以及 NOBOOT 模式下使用 EVM。 我能够构建工程、并连接到“MAIN_Cortex_R5_0_0"内“内核。 然后重置 CPU 并上传程序。 CPU 按预期停止 main、但在恢复后、我在控制台上也没有看到 XDS110 Class Application/User UART 终端上的输出。 我也验证了终端设置。 我可以采取哪些后续步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simran:

    您的问题将发送给我们的 UART 软件专家以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您的问题有多个要素。

    让我们从已设置的引导模式开始。 AM62L 默认具有串行八路 NOR 闪存(在 TI EVM 中)。 该闪存为 S28HS512T。

    如果它是 EVM 上的同一个闪存、那么我希望您按如下方式设置引导模式配置:

    b0 - 1

    B1 - 1.

    B2 - 0

    B3、B4、B5 和 B6、如中所示  xSPI 引导模式

    因此、B3、B4、B5 和 B6 应分别为 0、1、1 和 1。

    b7 - 0

    B8 - 0

    B9 - 1.

    B10 至 B15 应为全 0。

    设置上述配置后、让我知道您是否能够继续。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我犯了个错误。 我正在使用 AM62A-LP 处理器:SK-AM62A-LP 评估板|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AM62A-LP 处理器

    请提及 NAND 闪存器件。 如果您使用的是 TI EVM、则您使用的闪存为: W35N01JWTBAG

    如果您使用的是自定义闪存、请告诉我名称。

    此致、

    Vaibhav