This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:无法重命名 Code Composer Studio 20.2.0 中的工程

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1558157/codecomposer-cannot-rename-project-in-code-composer-studio-20-2-0

部件号:CODECOMPOSER
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我在 Code Composer Studio 20.2.0 中重命名工程时遇到问题。

我已经检查了 Theia 相关说明(右键点击 project→Rename)、但在我的安装中、Rename 选项不会出现在上下文菜单中。

我尝试的步骤:

  1. 创建了一个新工程并选择了器件 F28335 (也使用 F2833x 进行了测试)。

    • 内核:无 RTOS

    • 编译器:CCS–TI 编译器

    • 示例:GPIO 切换

  2. 将生成的工程文件夹从复制workspace_csstheia到我的桌面。

  3. 将复制的工程导入 CCS。

  4. 已尝试重命名工程、但缺少 Rename 选项。

其他问题:
我注意到 C 中的 2833x 示例 CPP 中的 2833x 示例不可用或无法正确导入。
尝试时、我收到以下错误消息:

“项目'28335_IQsampleC'的导入失败,因为无法解释其元数据 — 请联系支持部门“

您能告诉我:

  • 如何在 CCS 20.2.0 中正确重命名工程?

  • 缺失/无效示例是否是已知问题、以及是否存在权变措施或已更正的版本?

感谢您的帮助!



我的安装:

  • Code Composer Studio 20.2.0
  • C2000Ware_6_00_00_00
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    将复制的项目导入 CCS。

    您为导入目的地选择了什么? “在原始位置导入项目“? 或 Copy imported project into ? 前者会将工程文件夹添加到现有环境中、从而创建多根工作区环境、而您将无法重命名工程。 这是预期结果。 后者(然后将工程复制到当前工作区文件夹)应该允许您重命名工程。

    "项目“项目'28335_IQsampleC'的导入失败,因为无法解释其元数据 — 请联系支持部门“

    请参阅:  TMS320F28035:CCS — 无法创建工程(无法解释元数据) 

    谢谢

    Ki