This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:RFC:使用 CLI 创建新工程、从而导致重叠错误:建议改进指向源的错误消息

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1549093/lp-em-cc1354p10-rfc-using-cli-to-create-new-project-resulting-in-overlap-error-suggest-improved-error-message-pointing-to-source

部件号:LP-EM-CC1354P10


工具/软件:

您好、

 我将 CCS 20.2.0 与命令行服务器搭配使用、通过以下方式创建一个新工程:

```μ s

ccs-server-cli -workspace $(pwd)-application com.ti.ccs.apps.createProject

```μ s  

我遇到了一个不建议修复方向的错误、具体来说、我得到了以下输出:

```μ s

org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException:项目描述无效。
  [snip stacktrace]
包含:确定
包含: 重叠另一个项目的位置:' '
```μ s

但实际上没有重叠另一个工程。 通过使用 strace、我在```/home/alon/.config /CCS/.ccs/server/workspaces Texas Instruments```中找到了要缓存的源文件

通过删除“工作区“下的目录,我成功地完成了原始命令。

我建议改进这个错误信息

```μ s

重叠另一个项目的位置:' “。 可以在工作区缓存中找到该工程。 如果超速缓存过时、您可以通过删除下的所有子目录来删除它

```μ s

谢谢、

Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [报价 userid=“524026" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1549093/lp-em-cc1354p10-rfc-using-cli-to-create-new-project-resulting-in-overlap-error-suggest-improved-error-message-pointing-to-source

    我建议改进这个错误信息

    ```μ s

    重叠另一个项目的位置:' “。 可以在工作区缓存中找到该工程。 如果超速缓存过时、您可以通过删除下的所有子目录来删除它

    [/报价]

    感谢您的建议。 已同意错误消息可能有点加密、无法提供帮助!

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同意错误消息可能有点太隐秘而无法提供帮助!

    我为此提交了一张票。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12804

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alon,仅使用了一个澄清请求 — 在这种情况下,使用了“在原始位置导入项目“的选项、对吗? 工程没有复制到当前工作区文件夹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alon、

    Alon,只有一个要求澄清的请求 — 在这种情况下,使用了“在其原始位置导入项目“的选项,正确吗? 工程未复制到当前工作区文件夹?

    只是跟进 — 您能否确认我之前的问题?