This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:编辑器布局

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1555570/codecomposer-editor-layout

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

您好、

是否可以像在 CCS12 中那样垂直拆分 CCS20 Theia 中的左/右面板? 请参阅图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    注意:主侧面板和次侧面板(由活动栏中停靠的视图进行切换)无法拆分。 您必须将视图从侧面板中拖动出来。 可以拆分侧面计划之外的视图。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 明白。 谢谢。

    此外、是否可以将“监视“从“调试“视图拆分为单独的窗口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、是否可以将'watch'从'debug'视图拆分为单独的窗口?

    这是不可能的。 CCS 基于 Theia IDE 的局限性。

    您的请求之前已提出。 这是我们可以看到的路,但没有短期的解决办法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用此布局(资源管理器窗口位于单独的视图中,而不是侧面板上)时、当您双击资源管理器列表中的某个文件以将其打开进行编辑时、将在资源管理器的同一视图窗口中打开、而不是在打开所有其他代码文件的源视图窗口(中间的主窗口)中打开。 有什么方法可以解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Theia IDE 的一个已知限制。  从资源管理器打开的文件将显示在当前活动的编辑器组中(资源管理器停靠或上次聚焦的编辑器组)。 没有内置设置来始终打开特定(原始)编辑器组中的文件、而不管资源管理器的位置或焦点如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不得不说这是相当 令人沮丧的。 我希望 TI 会对此进行研究。

    无论如何,再次感谢您的迅速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须说这很 令人沮丧。 我希望 TI 会对此进行研究。

    进行评估。 但请注意、这种行为是从 Theia IDE 继承的、因此我们无法轻松地自行更改。