This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在 CCS 7.2.0.00013 中安装失败

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1550385/codecomposer-installation-failed-in-ccs-7-2-0-00013

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

您好 Champ、

我要找我的客户。

它们正在 64 位 PC 中安装旧的 CCS 版本 7.2.0.00013。

然后、安装时出错。

我还有  64 位 PC 在 32 位中安装了 CCS 7.2.0.00013。 它安装成功并且运行良好。  

查看客户的错误后、我转到相应的文件夹、但看不到那里存在日志文件。  

如何解决 客户 PC 中的安装错误? 请提出建议。

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    他们正在 64 位 PC 中安装旧的 CCS 版本 7.2.0.00013。

    请注意、这是旧版本的 CCS、不再受支持。 他们尝试使用此版本是否有任何特殊原因?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的答复。 我已说服客户使用较新的版本。

    可能会关闭该主题。

    谢谢、  

    Johnny