This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:将已安装 CCS 6.1.1 软件包的捆绑包编译器 7.4.14 替换为旧版编译器 6.1.21 — 是否安全?

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1559034/codecomposer-replacing-a-bundle-compiler-7-4-14-of-an-installed-ccs-6-1-1-package-with-an-older-compiler-6-1-21---is-it-safe

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

KI 已经在这个论坛上解决了这个问题:

e2e.ti.com/.../codecomposer-looking-for-installedpath-tools-compiler-compiler-c6000_6-1-15-and-installedpath-tools-compiler-compiler-c6000_6-1-21

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在进行此混合 CCS 设置时获得 TI 的许可?

    TI 对此主题有任何官方评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否受支持? 是的。 假设编译器发现路径已添加到 CCS、并且 CCS 正确发现了相关的编译器:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJRfIGmBSkp9naUDysxAFg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    是否安全? 嗯、我不确定如何回答这个问题。 我只能说的是、CCS 旨在支持各种版本的编译器、包括独立安装的编译器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    请就这些情况提供意见:

    1.CCS 6.1.1 — 安装程序未配置用户环境变量

       “xDAIS_CG_ROOT"-“-手动添加!

      重建一些库需要此补丁。

    2. CCS 6.1.1 +捆绑包编译器 7.4.14 与 CCS 6.1.1 +独立编译器 6.1.21 — 文件大小差异

      加载第二个文件时遇到问题、下面是内容:

     ---编译器 7.4.14-----             --compiler.6.1.21-----

    日期    文件大小      库名称   日期       文件大小  库名称

      2025年8月19日 2,236,150  lib1.        2015年10月1日 3,84`,478  Lib1.

              124,498    lib2.                   152,184 Lib2.

              242,280    lib3.                   315,444 Lb3.

    根据我的经验并信任 TI 的 IDE 工具、编译器 7.4.14 是显而易见的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“447847" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1559034/codecomposer-replacing-a-bundle-compiler-7-4-14-of-an-installed-ccs-6-1-1-package-with-an-older-compiler-6-1-21---is-it-safe/6006215

    1.CCS 6.1.1 — 安装程序未配置用户环境变量

       “xDAIS_CG_ROOT"-“-手动添加!

      重建一些库需要此补丁。

    [/报价]

    这个变量指向什么? 您的项目中是否使用了 XDAIS?

    [报价 userid=“447847" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1559034/codecomposer-replacing-a-bundle-compiler-7-4-14-of-an-installed-ccs-6-1-1-package-with-an-older-compiler-6-1-21---is-it-safe/6006215

    2. CCS 6.1.1 +捆绑包编译器 7.4.14 与 CCS 6.1.1 +独立编译器 6.1.21 — 文件大小差异

      加载第二个文件时遇到问题、下面是内容:

     ---编译器 7.4.14-----             --compiler.6.1.21-----

    日期    文件大小      库名称   日期       文件大小  库名称

      2025年8月19日 2,236,150  lib1.        2015年10月1日 3,84`,478  Lib1.

              124,498    lib2.                   152,184 Lib2.

              242,280    lib3.                   315,444 Lb3.

    根据我的经验并信任 TI 的 IDE 工具、编译器 7.4.14 是显而易见的选择。

    [/报价]

    该差异可能与调试符号的生成有关。 COFF 与 ELF、甚至 DWARF 版本之间的差异。 关键字是加载到目标的实际二进制文件的大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. CCS 6.1.1

    一个特定工程具有以下设置:
    “Properties">"Build">"C6000 Compiler">"Include“ Compiler">"Include Options"“ Options"</s>“ ““““

    “$(XDAIS_CG_ROOT)/packages/ti/xdais

    我假设上述设置涉及此文件夹:
    C:\RTN\xdctools_3_31_00_24_core

    2.文件大小

     非常有价值的信息 — 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“447847" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1559034/codecomposer-replacing-a-bundle-compiler-7-4-14-of-an-installed-ccs-6-1-1-package-with-an-older-compiler-6-1-21---is-it-safe/6006633

    1. CCS 6.1.1

    一个特定工程具有以下设置:
    “Properties">"Build">"C6000 Compiler">"Include“ Compiler">"Include Options"“ Options"</s>“ ““““

    “$(CDAIS_CG_ROOT)/packages/ti/xdais

    我假设上述设置涉及此文件夹:
    C:\RTN\xdctools_3_31_00_24_core

    [/报价]

    xDAIS 和 xDC 是不同的工具。 您可以从以下位置获取 XDAIS:

    https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/xdais/index.html

    请注意、XDAIS 早已停产、我在这方面没有太多的专业知识、因此我将无法为 XDAIS 相关问题提供太多支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!