This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:TMS320C3x/C4x

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1553559/codecomposer-tms320c3x-c4x

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

我正在寻找  cl30 编译器(该芯片属于 TMS320C3x/C4x)。 哪个版本的 Code Composer Studio 支持该调试程序。 我可以在哪里下载它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您正在寻找旧的 Code Composer 工具。 请注意、“Code Composer Studio“一行早于“Code Composer Studio“。 这是一个非常旧的工具,需要付费许可证。 您过去是否有现有许可证、而只是在寻找工具的替换副本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    还有一个问题:

    我们没有许可证。 但是、我们的一个客户正在使用编译器。

    我们希望为此编译器提供支持。  

    我们的客户是否可以将许可证转让给我们进行测试? 如果没有、则正常。 如果是、是否需要 TI 批准并支付成本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与我进行 E2E 私人对话。

    谢谢

    Ki