This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-CCS-EVM:SOM 20 在需要调试时在"重新连接到 TI 云代理&quot 上挂起

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1561038/f29h85x-som-evm-ccs-20-hangs-on-reconnecting-to-ti-cloud-agent-when-i-want-to-debug

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM


工具/软件:

您好、

我以前使用过它、它运行良好。
最近、每次我想进行调试时这个消息都会挂起、如果我点击“CANCEL"(“(取消(取消)、这个消息就会重新启动 CCS、然后再重新启动一次。



我使用的是以前工作过的 Window 和 F29 EVB、代码只是一个 LED 示例。
CCS 11 与旧版电路板搭配使用时效果非常好。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否可以尝试用户指南的故障排除一节中的步骤 10.5.2 和 10.5.3?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_troubleshooting.html#delete-the-launch-configuration

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    【已删除】
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了同样的事情、似乎无法理解如何禁用这个“TI 云“的东西、

    编辑#1:

    当我尝试擦除闪存时得到了  

    “目标未连接或不支持闪存“

    已尝试其它电路板相同的问题。

    编辑#2:

    进一步测试后、我发现只有 F29H85X-EVB-EVM 导致了这个问题、我的 28388D SOM 运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行 CCS 的主机操作系统是什么? 具体的 CCS 版本是什么? 如果您不使用最新的 CCS 20.3.0、您能试一试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的操作系统是 windows 11,我尝试了 20.3/20.2/20.1 并且没有变化,同样的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决问题的步骤如下:

    卸载 CCS。
    删除与 CCS20 和“TI Cloud agent“相关的所有操作、位于“user",“,"user/AppData/local/"、"user/AppData/local/"文件夹“文件夹中“中。
    重新安装 CCS(版本无关紧要)。
    如果电路板仍显示一些新错误、使用按钮进行 XRS 复位可能会有所帮助。