This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM261-INTC-EVM:SOM "INTC 模式""其他 ICSS 设置"和"INTC 内部信号映射"缺少章节

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1555535/am261-som-evm-pru-intc-mode-additional-icss-settings-and-intc-internal-signals-mapping-sections-missing

器件型号:AM261-EVM-EVM SOM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件: 适用于 AM261x 10.2.0.15 和 CSS 20.2.0.12__1.8.0 的 MCU+ SDK

在 LP 的示例工程 enet_lwip_cpsw_am261x-lp-dp83826_am261x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 中、当我向 SOM syscfg 添加 PRU 时、我可以访问“inTC 模式“、“其他设置“和“inTC 内部信号映射“部分、

图 1:LP 项目


图 2:SOM 项目


工程模板或 GUI 中是否存在一些错误?
是否有一些变通办法、 例如 在文本编辑器中配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    让我检查一下、然后返回给您。 可能需要为 SOM 上的 ZCZ 封装启用 PRU syscfg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    我刚刚尝试 分别为 LP 和 SOM 创建 PRU_IO/空工程。 syscfg GUI 中也有相同的问题/差异。 我衍射了两个 syscfg 文件、发现 LP 工程 SOM 没有执行以下操作:
    pruicss1.AdditionalICSSSettings[0].$name =“CONFIG_PRU_ICSS_IO0";“;

    我尝试将该行添加到 SOM 工程中、但在尝试打开 syscfg GUI 时得到以下错误:

    加载 example.syscfg 时出错
    是否要在兼容模式下重试?

    TypeError:无法读取未定义的属性(读取“0")“)

    在 eval 处(示例.syscfg:47:32)
    读取时 (localhost:64184/.../ui.js:312:1236024)
    at t.withDetecatedAccessAsync (localhost:64184/.../ui.js:312:774032)
    网址为 t.runAsUserScriptAsync (localhost:64184/.../ui.js:312:1241270)
    at g (localhost:64184/.../ui.js:312:1236002)
    at t.createFromScripts (localhost:64184/.../ui.js:312:1236736)
    网址为 t.capture (localhost:64184/.../ui.js:312:1008381)
    at O.createSysConfig (localhost:64184/.../ui.js:312:95151)
    at O.createConfigStore (localhost:64184/.../ui.js:312:94432)
    at O.fetchAsyncData (localhost:6484/.../ui.js:312:91117)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    这将添加到下一个 SDK 版本中。我已经为该版本创建了 SDK 错误。

    jira.itg.ti.com/.../MCUSDK-14894

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为解决方法、您可以使用:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/pruicss.zip

    在 (mcu_plus_sdk_path)\source\sysconfig\drivers\meta 中提取此文件、然后选择 replace all

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    谢谢。 解决方法有效。 请告知我新的 SDK 版本何时提供。