This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS v20.3 断点似乎完全损坏

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1566375/codecomposer-ccs-v20-3-breakpoints-seem-totally-broken

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

我使用的是 CCS  版本:20.3.0.14__1.9.0 和 LaunchPad XL f28379D。 我一直在运行闪烁的示例程序。 断点似乎根本不起作用。 我已经确认优化已关闭、并且编译器调用包括-g

我无法双击代码行旁边的 gutter 来设置断点。 似乎唯一的方法是启动调试会话、然后转到“Run"->"New Breakpoint"“ Breakpoint",“,然后“然后手动、手动输入文件名和行号。 完成此操作后、我可以在调试窗口的“Breakpoints"显示“显示区域中看到断点。 该代码行旁边的页眉中没有任何指示。 当我让调试程序运行时、它不会在断点处停止。

这是我的坚果。 这似乎是一个基本功能、那么我的做法是什么?

编辑:您可以关闭此项。 我只是没有正确地点击实际的水槽区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编辑:可以关闭此窗口。 我只是没有正确地点击实际的填充区域。

    感谢您对此的更新。 我将关闭此主题。