This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:版本 20.3.0 没有正确地绘制图形、有时它不能'甚至不能绘制任何图形、有时即使它绘制了一些随机数

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1566698/codecomposer-the-version-20-3-0-is-not-plotting-the-graphs-properly-sometimes-it-doesn-t-even-plot-anything-sometimes-even-if-it-plots-it-is-showing-some-random-number

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:



请提供此新版本的用户指南、或者如果存在问题、请予以修复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供图形属性的屏幕截图?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhay:

    感谢您联系我们。 很遗憾听到您在使用 CCS 20.3 中的图形时遇到此问题。

    CCS 20.3 中的图形进行了一些更改、一个是图形 表达式 输入现在表示存储器位置。 例如、如果您有变量“x"并“并希望以图形形式显示“x"值“值、则需要在输入中提供 x 的地址。 换句话说、必须在开头添加一个与号。 输入 必须像以前一样为“&x"而“而不是“x"。“。 如果这不能解决您的问题、请为 我们提供图形属性的屏幕截图、以便我们提供进一步帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Sophia,
    看起来像“与号“是问题,现在它是工作正常  

    谢谢、此致
    Abhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII ki、
    这个问题已经解决,但我有问题绘制像这样的连续图(图片附加),当我把缓冲区指责缓冲区大小超过 1 没有图得到绘图,甚至我改变采样频率它只工作在 1 Hz ,你能帮助修复,这样我就可以得到一个连续的图.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhay — 您提到的屏幕截图和图形属性适用于 CCS 12.x 中的旧图形 由于 CCS 20.x 中新图形的限制、您是否已恢复使用此旧版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 — 此图是使用 CCS 12 的用户指南的屏幕截图、 我仅使用 CCS 20.3、但无法获得类似的连续图形、因为它的采样频率仅在 1Hz 频率下工作、所以图形不是连续的、您无法对它有任何意义、所以我想知道我们需要设置哪些属性图才能获得连续图形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我明白了。 是、与 12.x 相比、某些选项在 20.x 中不可用 我来看看如何在 20.x 中进行设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Abhay — 我将您关于电机控制 SDK 的最后一个问题拆离了原始主题、并将其移动到 C2000 论坛中的一个单独主题。 专家们将能够在这方面提供进一步的协助。