This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 20.3.0.4__1.9.0 无法设置"需要调试验证"选项

Guru**** 3009030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1567174/codecomposer-ccs-20-3-0-4__1-9-0-cannot-set-require-debug-authentification-option

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

您好:

我们一直在尝试 为 CC2744R7 器件在 Device Configuration -> Debug Configuration 选项卡中设置“require debug authentication“。 尝试此操作时、会出现以下错误:

我们收到 TI 的确认、即:使用 CCS 20.3.0.4__1.9.0 版本可实现通过密码锁定/锁定调试接口/刷写功能

请帮助我们了解我们可能存在的问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    依赖关系发生了一些变化、可能会影响到这一点。 您能否与我进行私人 E2E 对话以进一步讨论?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Costache、

    我已经发送了一些初步文档,可能可以在这里帮助您的 FAE Matt。 讲解完这些问题后、如果您有任何疑虑、请告诉我。