This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:使用 CCSv12.x 中的 TI-RTOS ROV 和 IAR 构建的*。out Elf 可执行文件

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1567983/lp-em-cc1354p10-using-ti-rtos-rov-in-ccsv12-x-with-out-elf-executable-built-by-iar

部件号:LP-EM-CC1354P10
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

这是这个原始线程的延续:

 LP-EM-CC1354P10:外部构建的可执行文件、FreeRTOS、ROV 无法访问必要的全局变量 

...相同的客户,但客户需求已经演变. 基本上、客户已经决定使用 IAR、但仍然希望能够使用 TI-RTOS ROV。 IAR 中似乎不再支持 TI-RTOS ROV、因此、我们希望看看它是否可以与 IAR 构建的可执行文件一同使用在 CCSv12.x 中。 客户正在使用:

  • CC13xx/CC26xx SDK 版本 7.41.0.17
  • 由 SDK 发行说明推荐:
    • IAR 9.40.2
    • SysConfig 1.18.1.
    • XDCTools 3.62.01.15
  • Windows 11 主机

作为测试、我从 SDK 示例工程开始。 我将 syscfg_c.ROV.xs 复制到与 IAR 可执行文件 (*。out) 相同的文件夹中。 然后我将相对路径更改为绝对路径。 因为这是 Windows、我不确定绝对路径应该如何启动。 我尝试过:

  • /
  • C:/
  • /c/

...none 似乎确实有效。

接下来、我在 CCSv12.8 中为 LaunchPad 板创建了一个独立的目标配置。 启动此配置后、我连接到目标、下载可执行文件、然后打开 ROV。 遗憾的是、这不起作用。 ROV 无法连接到目标。

这是可能的吗? 如果是、那么如何操作?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们继续进一步讨论现有的相关电子邮件主题。

    谢谢

    Ki