This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:申请有关 C2000 编译器 v6.2.0 中缺陷 SDSM00049890 的详细信息 (CCS 5.5 /)

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1562319/codecomposer-request-for-details-on-defect-sdscm00049890-in-c2000-compiler-v6-2-0-ccs-5-5

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:C2000-CGT

工具/软件:

TI 团队大家好、

我们在受监管的行业环境中维护了一个传统的 TMS320C2812 项目、该项目使用:

  • Code Composer Studio 5.5.0.00077

  • TI C2000 编译器 v6.2.0

我们遇到了已知的问题、即编译输出(十六进制文件)会根据工程/模块路径长度或位置而变化。 从之前的论坛讨论中、我了解到类似的问题被追踪为缺陷 SDSCM00049890(编译输出不一致 — Code Composer Studio 论坛 — Code Composer StudioTm︎ — TI E2E 支持论坛)。

由于我们在受监管的环境中运行、因此我们需要尽可能多的技术细节才能正确记录问题:

  • 是否可以获得有关 SDSM00049890 的更多详细信息?

  • 是否有任何描述缺陷及其解决方案的 TI 文档、版本说明或测试用例?

这些信息将帮助我们证明升级途径的合理性并确保符合我们的行业要求。

感谢您的支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 SDSM00049890 的更多详细信息?

    它被拒绝、因为它是 SDSM00048664 的副本。  该问题将在 本论坛主题中讨论。  该错误存在于 C2000 编译器版本 6.2.0 - 6.2.4 中。   

    此信息将帮助我们证明升级路径的合理性

    请考虑版本 6.2.11。  除了错误修复之外、它与版本 6.2.0 相同。  对于版本 6.2.x 系列的版本、它是最后一个版本。  下面随附了此版本的缺陷历史记录。  要进行下载、请访问 C2000 编译器主页。  近 C2000-CGT 、单击 下载选项 。  在出现的子页面中、点击 查看所有版本 。  在左侧的搜索框中、输入 6.2.11. 。   

    谢谢。此致、

    -乔治

    e2e.ti.com/.../DefectHistory6211.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、 乔治