This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:C28 重置配置文件时钟会使 IDE 减慢至爬行速度

Guru**** 2922330 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041, TMS320F28051, TMS320F28054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1568986/codecomposer-c28-resetting-the-profile-clock-slows-ide-down-to-a-crawl

部件号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F280041TMS320F28051TMS320F28054

工具/软件:

我一直在尝试使用 CCS 20.3.0 对一些代码进行性能分析、并且一直在遇到这样的情况:每次我通过双击重置 Profile Clock(在右下角的状态栏中)时、它会逐渐减慢 CCS 的速度、直到其不可用、我必须重新启动应用。 这种情况会逐渐发生,这意味着最初几次我重置时钟的效果并不明显,但在大约 3-7 个时钟重置后,应用程序会明显减速。 与任何菜单、文本窗口交互、甚至调试都变得迟钝、无响应、最终无法使用。 结束调试会话不能解决此问题、也不会断开调试器与 PC 的连接。

我在 TMS320F280041、TMS320F28051 和 TMS320F28054 上看到了这种行为。 我使用的是 Blackhawk XDS200 探针。 在 20.2 以及更早版本的 CCS 20.x 中、我遇到了这种情况、但我需要更多地使用此功能、这已经成为一个令人头疼的主要问题。

是否有此问题的已知修复程序? 我没有在搜索中找到任何内容。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我可以重现此问题。 几次重置后我没有立即注意到它。 但随着时间的推移、IDE 响应速度肯定会下降。 我为此问题提交了一个错误。 跟踪链接为: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12935

    谢谢

    Ki