This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:请求:CCS 20.2.0+中静态库的模板项目

Guru**** 2874870 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1568880/codecomposer-request-template-project-for-static-libraries-in-ccs-20-2-0

部件号:CODECOMPOSER
主题:TMS320F2800157 中讨论的其他器件

工具/软件:

在工程中、我需要创建和使用多个静态链接 库。

要求将 CCS 20.2.0 用于使用 C2000/F2800157 MCU 的工程。 这些库 是纯 C 代码、因此 MCU 无关紧要。

我尝试了一个新的项目,但最终在一个项目向导地狱,它似乎是不可能找到一个简单的简单的静态库项目。

任何人都可以提供一个简单的工作模板、其中可以 将文件导入 CCS 吗?

从这个论坛上的问题以及我在网络上发现的问题来看、这将帮助很多人、包括我。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../empty_5F00_library_5F00_c2000.projectspece2e.ti.com/.../empty_5F00_library_5F00_arm_5F00_clang.projectspec

    弗莱明

    理想情况下、我们的 SDK 中包含库示例、但目前没有。  我们将尝试在没有 SDK 示例的情况下、向向导中添加执行此操作的方法。

    我尝试整理了几个通用模板 (projectspec) 文件。  除了定义工程是库以及要使用的工具链类型 (C2000 或 Arm) 之外、它们的作用不大。

    这些对您有用吗?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Johns 提供的 projectspec 文件外、还可以使用 project CLI 命令从头开始创建库工程:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_project-command-line-createProject-options.html

    F2800157 的静态库工程示例、该工程配置为使用 TI 编译器和 ELF 的文件类型:

    > ccs-server-cli -noSplash -workspace “C:/temp/workspace_cli -application com.ti.ccs.apps.createProject -ccs.name F2800157_staticlib -ccs.device TMS320C28XX.TMS320F2800157 -ccs.outputType staticLibrary - ccs.toolchool TI -ccs.outputFormat ELF

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、 Johns 。

    更新:

    我意识到 URL 是重复的。 这是正确的 URL:  

    e2e.ti.com/.../empty_5F00_library_5F00_arm_5F00_clang.projectspec

    这种方法有效、是导入和修改的一个很好的示例。

    原始答案:

    我想尝试您的模板、但如果我尝试访问您在浏览器中提供的 URL、我会收到此验证错误:

    我曾尝试在 CCS 中搜索某个位置来直接使用该 URL、但找不到该 URL。 -我似乎需要先下载文件才能导入它。

     我  现在将尝试 KI 提供的 CLI 方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ki ,

    这种方法正是我想要的。 简单且易于自定义和开始工作。

    我希望这种方法得到推广,通过链接链接到当前在线文档中的任何内容。 这会节省我很多时间!