This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:基于编译器预定义符号/指令的代码折叠

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1568618/codecomposer-code-folding-based-on-compiler-pre-define-symbols-directives

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

尊敬的 CCS 团队:

现在是否有更好的方法在 CCS v20.x 中处理以下相同问题? 我尝试了显式折叠扩展、但它与我想要的不匹配、它在 我所能知道的范围内不使用预定义符号。

 CODECOMPOSER:Theia — 基于编译器指令#if、#else 等的代码折叠。 

CCS 12 具有我所依赖的更好的特性。 我们的代码有很多#if defined()、#else、#if !defined()、#endif 等...

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这似乎仍然是我们从 Theia IDE 继承的编辑器的限制。 当我四处搜索时、我看到 Patrick 在您引用的另一个线程中建议的扩展的相同建议。 我认为这方面没有任何更新。 我会尝试与工程部门确认并告知您。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这仍然是一个已知的限制