This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:调试卡在"启动 100%"

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA970, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1570214/codecomposer-debugging-stuck-at-launching-100

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:PGA970、 USB2ANY

工具/软件:

我使用 CCS 12.8 与上一个问题 PGA970 给出的答案是一致的:通过 SPI 对二进制文件进行编程 、但允许更改版本。

我使用的是 Windows 11 版本 23H2 OS Build 22631.5768。

我们使用 Windows Defender for AV、我尝试为 CCS 添加一个例外、但我不确定它是否起作用。 一位同事说、他们让这个董事会工作、所以我不确定这是 AV 的错。

我尝试运行 eclipsec.exe 命令来打印版本、但它只是打印出了用法、没有错误消息、因此我不确定。

我正在使用 PGA970 EVM、不确定版本是什么以及 XDS200 调试探针。

我尝试运行安全文件访问提供的示例代码、显示为版本 1.6。

我的日志已随附 e2e.ti.com/.../7870.log.txt

问题很简单、我尝试启动调试器时卡住了“启动 PGA970_Generic_1_6:(100%)“。 我尝试了清理和重新编译工程、没有出现错误。 我能够测试.ccxml 文件中的调试探针连接、然后报告成功。 我已尝试重新启动计算机并拔下/重新插入调试探针。 我尝试重新安装 CCS。 我的同事说、他需要连接 USB2ANY 才能正常工作、但我已经尝试了连接和未连接 USB2ANY 的情况、但有同样的问题。

我在 pga970 论坛上提出了问题、但被发送至 e2e.ti.com/.../6045366