This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:使用 28x DSP 在 CCS-Theia 中显示浮点寄存器的错误

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1569683/codecomposer-bug-displaying-floating-point-registers-in-ccs-theia-using-28x-dsps

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

我使用 CCS-Theia 版本 20.3.0.14

我正在使用“姐妹“查看器在逐步执行 C28x 汇编代码(特别是 28P650)时监控寄存器。

浮点寄存器 R0-R7 默认显示为 32 位十六进制整数。 没关系、因为它们是 FP 寄存器、所以能够将它们显示为浮点数会非常有用。 但是、所有数字格式选项(包括“实“和“科学“)仍然以整数形式显示该值、尽管带有小数点 (!)。

例如、R1H 指示的数字为 0x3E800000、对应于浮点 0.25。 但是、当我在数字格式中选择“real"时“时、该数字显示为 32 位整数、带有“.0"</s>“  

如果您选择“科学“或“极小“、也会出现同样的情况。 我觉得这一定是一个错误。 显示寄存器的浮点表示会非常有用。 因为它是浮点寄存器。

此外、将 FP 寄存器对(即 R0H/R0L)显示为 64 位(双精度)浮点数会不太好...! 我认为现在没有办法做到这一点。

我使用的是 28P650、它有一个双精度 FPU。 但这个问题也存在于我一直使用的其他 28x DSP 上。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    “。 我觉得这一定是一个错误。 显示寄存器的浮点表示会非常有用。 因为它是浮点寄存器。

    同意。 我为此提交了一张票。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12937

    另外、将 FP 寄存器对(即 R0H/R0L)显示为 64 位(双精度)浮点数会不会太好。! 我认为现在没有办法做到这一点。

    我也将提出这一请求。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ki