This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:同时调试多个器件

Guru**** 2928410 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1568410/codecomposer-debugging-multiple-devices-simultaneously

部件号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:LP-MSPM0C1104LP-MSPM0G3507

工具/软件:

您好:  

为了开发处理器间通信、我们 希望 同时调试两个不同连接的目标 (LP-MSPM0G3507 和 LP-MSPM0C1104)、包括刷写不同的固件。

我们能够启动配置的调试会话、刷写两个目标并运行它们、但 在“Watch"视“视图中观察表达式时遇到问题:

1.无法 同时观察和更新两个目标的表达式。  

2.通过选择目标对应的线程,可以观察属于的表达式,但这只能在第二个配置的目标停止时实现。 当同时运行或至少运行第二个配置的目标时、监视视图无法切换到属于第二个目标的表达式。  

我们非常希望得到修复、尤其是关于所述的第二个问题的修复、因为停止目标会导致通信超时 并触发诊断以发出错误信号。  

此致

Timon Büttner ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您并未提及您使用的 CCS 版本、但假设您使用的是 CCS 20.x 并具有 “多探针“调试配置

    1. 无法 同时观察和更新两个目标的表达式。  [/报价]

    请注意、可以在“Watch"视“视图中将各个表达式“固定“到特定的调试上下文(内核):

    一旦固定到调试上下文、您将能够查看固定到的内核的变量值离子上下文 、了解哪个调试上下文处于活动状态。

    2. 通过选择目标对应的线程、可以观察属于的表达式、但这只有在暂停第二个配置的目标时才能实现。 当同时运行或至少运行第二个配置的目标时、监视视图无法切换到属于第二个目标的表达式。  [/报价]

    这是一个有趣的问题。 如果我取消固定表达、我相信我可以重现类似的行为。 在我的环境中、这是问题的第二个核心。 第一个和第三个都可以。 我需要进一步调查此行为。 在此期间、我会将变量固定到核心。

    谢谢

    Ki

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、  

    您没有提到您使用的 CCS 版本、但我假设您使用的是 CCS 20.x 版本并具有 “多探针“调试配置

    很抱歉我错过了有关 CCS 版本和调试配置的更多详细信息。 但是您是对的、我使用的是最新版本 (CCS v20.3.0) 和“Multi probe configuration“。

    请注意、可以在“Watch"视“视图中将各个表达式“固定“到特定的调试上下文 (core):

    我不知道此功能、但 正如您提到的、它可以解决问题。 使用固定表达式时、无论 选择哪个内核、两个内核都在运行时、这些值都会更新。  

    我刚尝试过但不起作用的一件事是更新一个表达式的图形视图、当其对应的核心未被选中时。 但我目前不需要、因此我完全可以使用该解决方案。  

    非常感谢!

    Timon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道此功能、尽管 如您所述、它解决了问题。

    感谢您的确认。 是、此功能有点隐藏、因为这是唯一一个可以将同一视图中的单个项目固定到不同上下文的视图。  

    我们计划在将来的版本(可能是 20.4.0)中设置此默认值 — 当您将变量添加到监视视图时,它将自动固定到当前上下文。 如果需要、用户可以取消引脚定位、但默认情况下、这是自动引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个有趣的例子。 如果我取消固定表达、我相信我可以重现类似的行为。 在我的环境中、这是问题的第二个核心。 第一个和第三个都可以。 我需要更多地调查此行为

    这是一个明显的错误。 我为它提交了一张票。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12938

    谢谢

    Ki