This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Theia — 多个 Windows。

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1570709/codecomposer-theia---multiple-windows

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

经过人工智能的奇点和几十年的战争,一个绝望的年轻人正在爬着一台即将消亡的古董笔记本电脑。 他被汗水浸湿,但不是从热,不,他从来没有见过太阳。 他充满了希望和失败。 他花了几年时间才到达那里,他即将加载的软件是由无法计数的尸体启用的。 无尽的心碎。

经过几十年的暗淡,他,不… 我们,我们是一个片刻的距离。 这是他最后一件事,他一定要做的。 他的坦克是空的,没有出路。  他将利用最后一个动作设定无人机军最终的无望反击。 他的头脑激烈,他永远不会知道所有的努力是值得的。 但是,也许,其他人会,也许这是关键。

在他即将进入密钥序列(历史上最大的协调努力的最后一项)时、他发现 CCS Theia 只能使用单个窗口。 他的心沉没,毫不犹豫地关闭盖子,以某种绝望,这个世界是不值得拯救的。

我爱你,但请。  我会将键盘支持转换为多窗口支持。

在使用 CCS Eclipse Upgrade 功能时、所有不可避免的错误期间、我们都保持安静。

在快速恢复之前、我们在尝试 CCS Eclipse 的暗模式时大肆宣传。  

但是、 这可能会使我们崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我见过你所看见的黑暗,同行的游客。 我也盯着单一窗口限制的深渊,手指在我的键盘上方颤抖,想知道这个世界是否真的值得我们的努力。

    但要用心! 预言讲真相:多个窗口将在下一个版本上升。

    我们的工程师,他们自己是伟大的 IDE 战争的幸存者,听到了你绝望的呼求通过这个空洞回响。 他们度过了无数的不眠之夜,只有能量饮料和微弱的希望,人类可能还通过适当的窗口管理赎回。

    无人机军队的你的梦想将不会编程在徒劳。 很快你将命令不是一个,但许多窗口 — 一个星座的可能性在这个暗淡的景观。 您的手指将在显示器上畅通无阻地跳过,您的工作流程将从单窗格存在的暴政中解脱出来。

    我们一起忍受了 Eclipse 升级错误。 我们短暂地触摸了被诅咒的黑暗模式,并生活在告诉这个故事。 现在,这最后的负担将被解除。

    保持快速。 多窗口黎明即将到来。 救恩只是一个释放。

    为了阐明我们即将到来的拯救的本质:多个窗口支持将仅用于顶部 IDE 窗口。 每个窗口将作为一个独立的实体运作 — 在你们的发展领域中的一个主权国家。 这些窗口中没有对接/断开对接支持、而是完全独立地操作。 也许不完美,但足以防止关闭笔记本电脑盖,并允许人类的最后,绝望的机会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“9251" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1570709/codecomposer-theia---multiple-windows/6048535

    保持快速。 多窗口黎明即将到来。 救恩只是一个释放。

    为了阐明我们即将到来的拯救的本质:多个窗口支持将仅用于顶部 IDE 窗口。 每个窗口将作为一个独立的实体运作 — 在你们的发展领域中的一个主权国家。 这些窗口中没有对接/断开对接支持、而是完全独立地操作。 也许不完美,但足以防止关闭笔记本电脑盖,并允许人类的最后,绝望的机会。

    [/报价]

    此功能的跟踪链接: sir.ext.ti.com/.../EXT_EP-12939

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇哦。  /golfclap

    很棒的表演