This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:Resource Explorer 可以't Detect Board、但 CCS 可以检测 Board

Guru**** 2667985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1570830/launchxl-cc1310-resource-explorer-can-t-detect-board-but-ccs-can-detect-board

器件型号:LAUNCHXL-CC1310


工具/软件:

当我尝试在集成 Resource Explorer 中自动检测电路板时、会看到“无法打开 USB 器件 — 确保已安装驱动程序“

但 CCS“连接的目标“会显示连接的器件。 此外、Smart RF Studio 7 可以检测电路板并执行正常功能。  

如何修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当我尝试在集成 Resource Explorer
    中自动检测电路板时

    您在哪个确切的 CCS 版本中使用 Resource Explorer?

    、但 CCS “Connected targets“显示了连接的设备。 [/报价]

    您能展示一下这种情况的屏幕截图吗?

    您是否能够成功启动调试会话并连接到内核?

    谢谢

    Ki