This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:GUI Composer v3 图

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1572300/codecomposer-gui-composer-v3-graph

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

大家好、TI 专家。

我尝试“动态“绘制器件中几个变量的值。 因此、我不想在标签上显示实际值(工作正常)、而是想将这些数据推入图形中。  

我尝试查看帮助、但链接不起作用(至少对我来说)

Help->Components Help->Components v2 (指向 dev.ti.com/.../demo.html)  使我“无法获取/elements/ti-guicomposer-helpindex/demo.html “

帮助->组件帮助->组件 v3 (指向 dev.ti.com/.../index.html)  使我“无法获取/v3/components/index.html“

我在库中使用 Plotly 找到了一个示例 (https://dev.ti.com/gc/preview/default/Plotly_Demo v2/index.html)、但似乎在 v2 上运行、我也无法启动它   

谢谢

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    help->Components help->Components v2 (指向 dev.ti.com/.../demo.html)  使我“无法获取/elements/ti-guicomposer-helpindex/demo.html “

    链接看起来不正确。 当我转至 v2 的“Help -> Components Help“(帮助->组件帮助)时、此链接会正确打开: https://dev.ti.com/gc/v2/elements/ti-guicomposer-helpindex/demo.html

    help->Components help->Components v3 (指向 dev.ti.com/.../index.html)  使我“cannot get /v3/components/index.html“

    这一个用于 v3: https://dev.ti.com/gc/v3/components/index.html

    我在库中使用 Plotly (https://dev.ti.com/gc/preview/default/plotly Plotly_Demo /v2/index.html) 找到了一个示例、但似乎在 v2 上运行、并且我也无法启动此示例 

    我不确定这应该是哪个演示。 当我搜索 gallery 时,我看到了以下结果:

    https://dev.ti.com/gallery/search/plotly

    您参考的是这三个器件中的一个吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我现在可以访问 v3 的文档、即使单击生成器中的帮助、我也不知道发生了什么变化。

    经过几次试验,我能够创建一个图表。

    我所做的步骤通过 JTAG(无流式传输)对我有效

    将图形->绘图拖到“画布“上

    拖动新图上的 Graph(图形)->Scatter Data(散点数据)。  (您可以在树视图中检查是否缩进,也更容易在其中选择散点)

    选中 Scatter Data(散点数据)后、指定要从 PM 变量读取的点、然后选中 ImplicitX 复选框。

    我是在引用

    https://dev.ti.com/gallery/view/21031/Plotly_Demo /ver/1.0.0/

    在*。js 中直接调用  

    但我有问题与 线   

    、当添加到我的项目时、它没有启动。 正如所说的,这个项目是为 v2(从组件的名字判断 -... 而不是 GC-...) 而我的是 v3。

    Martin