This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:功能请求: UNIFLASH 文件过滤器包括*。mcelf

Guru**** 2693055 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1571767/codecomposer-feature-request-uniflash-file-filter-to-include-mcelf

部件号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好:

在 UniFlash 9.3 中选择应用程序映像时、文件过滤器不包括*。mcelf

请将*。mcelf*添加到文件过滤器。 第二个通配符还将包括 XIP 版本。 例如 file.mcelf 和 file.mcelf_xip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 当我使用 UniFlash 9.3.0 时、可以看到:

    您正在使用什么主机操作系统?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么主机操作系统?

    感谢您的检查。

    我使用的是 Windows 11。 我尝试了两台笔记本电脑,结果是一样的。 仅供参考、UniFlash 版本为 9.3.0.5401。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了差异的原因。 如果我创建了一个新的会话文件、则会出现过滤器。 在以前版本的 UniFlash 中创建的现有会话文件出于某种原因似乎不使用后面的文件过滤器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的 UniFlash 以前版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建.uniflash 文件时、可能是一个 v8.x 我不记得我是不是真的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在从 v8.8 导入会话文件时看到。

    在文本编辑器中检查会话文件时、我看到:

    “ufImageType1":“:{“Type":“:“hiddenfield",“,"value"、"value":“:"id"“"id":“:"ufImageType1"“"ufImageType1"}“},“,"supportedFileExtensions1"、"supportedFileExtensions1":“:{“{“Type":“:“hiddenfield",“,"value"、"value":“:".tiimage“".tiimage,“,.appimage.hs、.appimage.hs、.appimage.hs、“supportedFileExtensions1",“,"fs1"、"fs1",“,"file.id.bin"“"file.id.bin"</s>、 ““

    有趣的是、它将其保存在会话文件中。 我猜是因为设计原因、但我很好奇为什么会这样。 我需要调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 UniFlash 支持许多不同类型的二进制文件、它会根据所选的目标和我想的信息存储在会话文件中、选择要显示的文件选择字段(及其筛选器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为不需要将其存储在 Sessions 文件中、以便它覆盖较新版本中的默认值。

    我为此提交了一张票。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12945