This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:新目标配置/调试配置在运行前未构建工程

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1573099/codecomposer-new-target-config-debug-config-not-building-project-before-running

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

您好:

我为工程创建了新的目标 config/debug config、可以使其正确连接/调试、但注意到它在连接之前不会像默认目标配置那样执行编译/检查。 因此、如果代码已更新但未编译、并且启动了新的调试会话、目标配置将使用过时的“.out"文件“文件、而不是构建新的文件。 您能告诉我是否必须启用某个设置才能在启动调试会话之前强制进行构建/检查。

谢谢、
Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我假设您所指的是工程调试功能、在启动调试会话之前(应该)自动触发增量构建。

    您是如何创建新的目标配置的? 手动? 并进入工程内部? 它取代了旧的一个,或者你有多个他们用一个设置为“活动“?

    正在使用哪个确切的 CCS 版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于工程调试、它(应该)在启动调试会话之前自动触发增量编译。

    没错

    是否在项目内部? 它替换了旧的一个、或者您是否有多个它们、其中一个设置为“Active"?“?

    我对单个工程有多个目标配置、并将要使用的配置设置为“Active"</s>“

    CCS  版本:12.6.0.00008  

    要创建调试配置、请在“Debug Configurations“下手动创建新的调试、链接主选项卡和输入中的目标配置  

    “Program"选项“选项卡上的${build_artifact:My_Project}。 然后我运行该调试配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“425879" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1573099/codecomposer-new-target-config-debug-config-not-building-project-before-running/6059087
    要创建调试配置、请在“Debug Configurations“下手动创建新的调试、链接主选项卡和输入中的目标配置  

    “Program"选项“选项卡上的${build_artifact:My_Project}。 然后我运行该调试配置

    您是否可以尝试完全删除工程的所有现有调试配置、然后启动调试会话(这将导致生成新的调试配置)并查看是否触发了增量构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认目标配置/默认调试配置仍会进行增量构建。 新的目标配置/新的调试配置(根据我可以看出的设置相同)不会进行增量构建。 这就是为什么我想只有一些埋在我失踪的地方的设置。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我让它开始工作。 在调试的“Program"选项“选项卡上、除了要设置的程序外、还需要将工程指向我的工作区

    ${build_artifact:My_Project