This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:V20.3 在硬件上调试时经常崩溃

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1573095/codecomposer-v20-3-crashing-routinely-while-debugging-on-hardware

部件号:CODECOMPOSER
主题:TMS320F280041 中讨论的其他器件

工具/软件:

调试项目的 5 次尝试中似乎有 1 次失败、在调试过程中某个地方挂起。 可以在活动调试会话中重新编译、通过重新启动 CCS 来调试工程等 在挂起时、我无法停止或暂停活动的调试会话。 我关闭 CCS、重新启动 CCS 后将生成崩溃报告。

我尝试删除了工作区缓存、这似乎是一个改进、但问题仍然存在。 我不明白这是常见的(似乎不太可能)、还是我的设置存在问题。

CCS 在 Windows 11 Pro 上运行、我正在使用 TMS320F280041 开发定制硬件。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遇到问题时、右下角是否有任何消息、如“Initializing device registers“或“Reconnecing to TI Cloud Agent“?

    我关闭 CCS、并在重新启动 CCS 时生成崩溃报告。

    您能否附加此崩溃文件? 它也被称为“调试服务器转储“文件。 有关更多详细信息、请参阅以下文档:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。

    我启用了调试服务器日志、但自发布以来没有出现问题。 我已更换连接至 XDS200 的 USB 电缆、该问题似乎已解决。 与仿真器的连接似乎不可靠、并且 CCS 无法这么平稳地处理它。

    为了回答您的问题、根据 CCS 挂起的过程、屏幕上会显示不同的消息。 有时除了在我尝试停止并启动新会话时调试会话已在运行之外根本没有任何消息。

    我会将这个标记为已解决。