This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:代理无法正常工作

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1573814/ccstudio-proxy-not-working

部件号:CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

版本:20.3.1.5__1.9.1

操作系统:EndeavorOS x86_64

内核: Linux 6.16.8-arch3-1

问题:

我无法让代理工作。 我在我的系统上设置了“http_proxy"和“和“https_proxy" env“ env 变量、即使我 在设置中或通过 CLI 参数显式设置它们、我也无法建立连接。  
如果我尝试启动新工程并重新加载工程向导、则会出现以下错误:

无法获取/ccs-webview/tirex/theia-index.html 

VsCode 在我的系统上工作正常。 我已附加日志存档。 我希望有人能帮我,我真的很想在未来的项目中使用这个软件。

提前感谢、
Luis Rebhan

e2e.ti.com/.../7776.ccs_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    操作系统:EndeavorOS x86_64

    请注意、这不是 CCS 官方支持的 Linux 发行版。 这将限制我们能够提供的支持。

    即使我 在设置中明确设置它们

    您是否参考了 IDE 中的常规设置?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_troubleshooting.html#unable-to-connect-to-the-internet

    Resource Explorer 是否正常工作?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_getting-started.html#resource-explorer

    您是否能够浏览扩展?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_ide.html#extensions

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以浏览扩展?

    是的、在“HTTP:代理“设置中、我输入了以下格式的代理信息:HTTP:// : @proxy.url:port

    我还尝试在通过命令行使用 --proxy-url 参数启动 CCS 时提供相同的信息。  

    此外在我的系统上设置了 http_proxy 和 https p_proxy 环境变量以及代理信息、应由 CCS 拾取

    Resource Explorer 是否正常工作?
    您是否能够浏览扩展?

    否。 编辑 :搜索扩展确实工作,我能够安装一个。 重新源资源管理器执行此操作  不会  工作。  

    当我 特意为代理输入错误的密码时、我在 ccs_theia_snapshot.log 中收到以下错误:

    错误:无法建立隧道套接字、statusCode=407

    如果密码正确、则不会出现此类错误。 因此、代理设置确实会被应用。  

    我不确定问题可能是什么、接下来要尝试什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否打开*。syscfg 文件(假设您的工程中有一个文件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用其他无代理的互联网连接成功打开示例工程后、无论我使用的是哪种连接、都可以打开 syscfg 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪个器件(尝试为哪个器件创建新工程)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LAUNCHXL-F28379D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的计算机上是否存在以下文件?

    /ccs/tirex4/ti-rex-core/public/theia-index.html