This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC35X1:无法刷写 network_terminal 演示

Guru**** 2874140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1573610/lp-em-cc35x1-unable-to-flash-network_terminal-demo

器件型号:LP-EM-CC35X1


工具/软件:

CCS 2031

“Project">"Build All“ All 会“ 会成功构建。

Run > Flash 会显示以下错误消息

CS_DAP_0:FlashDeviceOsprey::闪存加载程序:CC35xx_flash_library_version 1.2.0.11
CS_DAP_0:FlashDeviceOsprey::FlashDeviceOsprey.cpp 上次更改时间:2025 年 8 月 14 日 00:17:28
gel:加载文件时遇到问题:/ home/ /ti/simplelink_wifi_sdk_9_13_01_04_ea/examples/CC35xx_network_terminal/build_cc35xx_debug/CC35xx_network_terminal.out 无法打开文件



获取 bin 文件并使用编程器、对电路板进行编程、确保图像和电路板都正常。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    请仔细查看 SDK 的 docs 文件夹中的用户指南。 为了使用 CCS 调试映像并将其刷写到器件中、需要确保正确设置调试器配置。 这包括需要扩展名为.sym 的调试文件、并且您仅在工程的调试器配置中加载符号。

    文档概述 html 文件-> SDK 简介-> CCS 设置中提供了全面的指南。

    此致、

    Brandon Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记注意、如果您使用 9.13 SDK、应该使用 CCS 20.1.1。  

    以下是指南的一个部分、您一定要注意:

    请按照这些步骤操作、您应该可以开始操作。

    如果要使用 CCS 20.3、则必须等待兼容的 SDK 发布。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您抽出时间回复我的询问。 我将尝试降级 CCS 并重试。 同时、我已追踪到无法将董事会编程为以下内容:

    作为最后的构建步骤之一、.out 文件被析构转换为.sym 文件:

    一旦发生、后续编程步骤就会失败、因为它无法找到现在删除的.out 文件。

    您能否告诉我这一步骤的工作原理、以及转换后的.out 文件是否与程序员需要的.out 文件相同?

    再次感谢您的宝贵意见。

    此致、

    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Timothy、
    要生成.out 文件、请参阅“docs/simplelink_mcu_sdk/html/cc35xx/programming.html",“,具体、具体来说是“Step8"。“。 我遇到了相同的问题、这个问题解决了。

    从编译后处理步骤中删除-new_out_ext .sym。

    此致、
    Kapil




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您需要移除--new_out_ext .sym、如步骤 8 中所述。