This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:我在尝试构建示例时卡住了

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1571458/lp-am263p-it-gets-stuck-when-i-try-to-build-the-example

器件型号:LP-AM263P


工具/软件:

您好的团队、

我正在尝试刷写 AM263P SDK 的示例。 该 SDK 为“mcu_plus_sdk_am263px_11_00_00_19"。“。

另一个示例是“get:“canfd_external_read_write_am263px-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang"。“。

但当我尝试构建项目时、构建过程在构建目标时卡住了。

请查看我的输出日志。 这是最后一个卡住的日志。 python 命令似乎无法正常工作。 您能回顾一下吗? 我检查 python 的要求,解释这里,它是好的: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/11_00_00_19/exports/docs/api_guide_am263px/SDK_DOWNLOAD_PAGE.html#autotoc_md13


[111]C:/ti/ccs2030/ccs/utils/bin/gmake -C C:\Users\a0512372\workspace_ccstheia\canfd_external_read_write_am263px-LP_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang -f makefile_ccs_bootimage_gen=canfd_external_read_write_am263px-/ti/mcu_plus_sdk_am263px_11_00_00_19 /ti/ccs2030/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.3.LTS
[112] Boot 多核 ELF 映像:am263px:r5fss0-0:nortos:ti-arm-clang C:/Users/a0512372/workspace_ccstheia/canfd_external_read_write_am263px-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang/Release/canfd_external_read_write_am263px-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.mcelf……
[113]python C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_11_00_00_19/tools/boot/multicore-elf/genimage.py --core-img=0:Release/canfd_external_read_write_am263px-LP_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.out -- output=C:/Users/a0512372/workspace_ccstheia/canfd_external_read_write_am263px-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang/Release/canfd_external_read_write_am263px-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.mcelf -- merge-segments=true --容差-limit=0 -- ignore-context=false -- sip=0x60000000:0x0000000:0xmall-size-none-exr192

谢谢你。

此致、

Donnie Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donnie:

    请附加完整的错误日志、附加的错误日志未提及错误代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    我附加了完整日志。 但请注意、没有错误或绝对错误。 在同一步骤中、它只是停留在 20 分钟以上。

    如果您需要任何详细信息、请告诉我。

    感谢您的支持。

    e2e.ti.com/.../LP_2D00_AM263P-SDK-Build-stuck-log_5F00_250930.txt

    此致、

    Donnie Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    我的 python 版本是 3.13、因此我将 python 重新安装到 3.10。 然后、现在解决了卡滞问题。  

    但我需要的一件事是安装 openssl。 也许你可以掌握这方面的答案,我会尝试先安装 openssl。 由于安全程序块的原因、需要一些时间。  

    谢谢你。

    此致、

    Donnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、  

    现在问题已解决。 我现在可以构建它。  

    主要问题是 python 版本。 我认为最新的 python 版本 3.13 与此 SDK 不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Donnie。 很高兴知道它对您有用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donnie:

    我已经开始像您一样使用 AM263P 电路板进行实验、在等待电路板送达的过程中、我开始安装所有必要的工具。 为什么我们需要 Python 和 OpenSSL? 我们不能只使用 CCS Debug 来将.hex文件加载到 RAM 中?

    非常感谢、
    Pasquale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pasquale:

    我不熟悉背景、但如果您要编译 LP-AM263P SDK 示例、似乎需要安装 Python 和 OpenSSL。

    我认为它不用于调试、而是用于构建。

    请参阅链接:https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/11_00_00_19/exports/docs/api_guide_am263px/SDK_DOWNLOAD_PAGE.html#autotoc_md13

    谢谢你。

    此致、

    Donnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么我们需要 Python 和 OpenSSL? 我们不能仅使用 CCS Debug 来将.hex文件加载到 RAM 中?

    是的、您可以在 RAM 中加载十六进制文件并在不安装 Open SSL 的情况下运行。

    但我建议安装两者,因为当你想从闪存运行代码时需要它