This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在 CCS Theia 中为工程中的每个 c 文件调用自定义 bach 文件

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1572649/codecomposer-call-a-custom-bach-file-for-every-c-file-in-project-in-ccs-theia

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

你(们)好

在 Code Composer Studio 12.x 中、我们使用此函数在编译期间为工程中的每个 c 文件调用 PC-Lint:

这将在编辑器中显示 PC-Lint 的结果:

这也可以在新的 Code Composer Studio Theia 中实现吗? 因为我找不到这样的设置。

谢谢
BR

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    CCS 20.x 中不提供这些功能

    我当时期望使用 Theia Tasks 来无缝执行 CCS 工程构建的第一步。 但我认为它不起作用。 看看是否还有其他选择。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法找到其他的选择。 我与工程人员讨论了公开 CCS Eclipse 中存在的“命令行模式“、我们可以考虑将其纳入未来的路线图中。 然而,我知道目前没有其他选择。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的努力。

    BR
    基督教