This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26744E-Q1:从 TPS65987DDKRSHR/TUSB1046AI-DCIRNQR 迁移到 TPS26744E-Q1/TUSB564-Q1。 Flip 引脚上缺少信息

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564-Q1, TPS26744E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1578142/tps26744e-q1-migrating-from-tps65987ddkrshr-tusb1046ai-dcirnqr-to-tps26744e-q1-tusb564-q1-missing-info-on-flip-pin

器件型号:TPS26744E-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TUSB564-Q1

您好:

我在当前的设计中、电路板的第一个版本利用了 基于 TUSB1046 EVM 的 TPS65987DDKRSHR/TUSB1046AI-DCIRNQR 组合、从而允许从 USB C 连接器进行多路复用 USB-C 数据和双通道显示端口。 由于第一个版本已构建 TPS65987DDKRSHR、现在不推荐用于新设计。  

我正在考虑升级为使用更新的汽车级元件 TPS26744E-Q1/TUSB564-Q1、并且找不到可驱动 TUSB564-Q1 的 FLIP 引脚。 之前的设计依靠 HPD 和 FLIP 引脚来正确确定 TUSB1046 的方向。 根据表 7-2、TUSB564-Q1 在 GPIO 配置模式下也需要该 FLIP 引脚。

请提供有关控制 TPS26744E-Q1 FLIP 引脚的信息。

谢谢、

 

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    适合您的硬件的终端设备是什么?

    可通过 GPIO 引脚处理翻转信号。  GPIO 通过 GUI (https://dev.ti.com/gallery/info/USBPD/TPS267xx-Q1-GUI/) 进行配置。  对于所需的 GPIO 引脚、将“输出使能“、“多路复用器功能“设置为 GPIO、并根据相关的 Type-C 端口选择事件“CABLE_DIRECTION_EVENT_PORT1/2"。“。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    上面的链接对我来说不起作用。  我也试图提出一个请求,但也没有通过。 刚刚收到两个设备的错误。终端用户设备是 Wayside 失效防护控制器。 我们需要用触摸屏显示器来驱动、以便维护人员使用。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    让我检查一下市场营销、看看可能发生了什么。  我明天下班了、但希望营销部门能解决问题。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在应该一切都好。 如果仍遇到相同问题、请返回此主题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、James 和 Eric、

    我仍然遇到相同的问题。 我收到这个消息“对不起! 我们找不到您的页面。“

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    我将通过电子邮件就此主题与您联系。

    此致、

    James