This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:不使用 GCC 的示例工程

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1541007/launchxl-cc1310-example-projects-not-working-with-gcc

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
第 10 个主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:

您好、

当我使用 TI 编译器但不使用 GCC 时、可以使用 Resource Explorer 成功创建和调试示例 TI-RTOS 工程。

使用 GCC 时、可以编译工程并将其下载到目标、但更新后输入 main 函数。 似乎它们卡在“System_M.c"中“中或类似中。

CCS 12.8.1 和 20.1.1 中验证了该行为。 是否有需要安装或配置的内容?

此致彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您应该使用建议的 CCS 版本进行测试:

    发行说明

    SimpleLinkTm CC13x0 SDK 4.20.02.07 使用以下集成开发环境 (IDE) 和组件在 Windows 7 主机平台上构建和测试。 使用下面未列出的 IDE 版本或 TI-RTOS 版本可能会导致此 SDK 版本的兼容性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    感谢您的回复并为我指明了正确的方向、我们使用 CCS 10.4.0 工作原理。

    但是、当我尝试将工程导入 CCS 12.8.1 时、错误是相同的。 是否有办法将工程复制/移动到从不使用 CCS 版本?

    此致彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    您是否让 CCS 12.8.1 了解了 GCC 编译器? 通过 Window -> Preferences:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    谢谢、但在 CCS 12 或 20 中导入工程并使用 CCS 10 中的编译器是无效的。 应用程序不会进入 main、而是在 cstartup_MMC 中停留在 FaultISR ()

    此致彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  

    我看到了和你一样的问题。。。 我会调查、并在今天返回结果。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、

    我还没有得出任何结论,但我已经让其他人参与了这个问题。 希望我们来回答一个问题。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    是否有此问题的更新?

    此致彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    有一个、共识是您应继续使用 CCS (9.1.0) 和推荐的 GCC (Linaro 7.2.1)。

    现在、我还在处理 CCS Cloud 方面的问题、看看 IDE 将在何处影响编译。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    谢谢、但  我有点坚持使用 CC1310 和一个旧工具链。 这是真的吗?

    此致、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    至少根据我们的发行说明、就是这样。

    但是、我调查了可能出现的问题、并得到了基于 CCS 12.8 的 GCC 构建、这意味着我们很可能也可以在 CCS 20 上运行。 仍在使用 GCC 7.2.1 编译器。

    似乎我们至少有 3 个不同的参数:

    • tirtos 和空项目中的优化设置(应该是-og)


    • 在这两个工程中、编译器都应设置为 7.2.1:
    • 务必检查以下链接器标志是否也存在于这两个工程中:

    如果无法重现构建、我最终可以向您发送我使用的完整工作区。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我使用了 CCS 9.1.0 附带的 7.2.1 工具链。 CCS 可能需要了解一些元数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    谢谢、但我无法让它发挥作用。

    我使用 CCS 12.8 像您一样

    1) 从 工程向导导入空工程

    2) 在 Empty & tirtos 中将编译器设置为 GCC 7.2.1

    3) 在 empty & tirtos 中将编译器优化设置为-og

    4) 检查链接器标志为空(tirtos 没有链接器)

    调试仍然在 FaultISR () 中结束。

    此致、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我已经测试了我再次发送给您的过程,但这次在 Ubuntu 上,它是有效的。 这是工作区:

    e2e.ti.com/.../ccs12linuxgcc.zip

    但是、我在以前没有 CC13x0 SDK 和编译器的另一台 Windows 计算机上尝试了相同的过程、但这台计算机也失败了。

    在 Ubuntu 上试用时、我注意到一些与文件太短/路径太长有关的错误、因此我想知道工作区位置是否重要。 例如、如果我们将工作区放在 c:\ti\workspace_xxx 下、它可能会开始工作。 明天我会尝试。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    谢谢、非常感谢您的努力。 我已经尝试过、但导入后、您的项目不会在我的配置中运行。

    我使用的是 Ubuntu 24.04.2、工作区位于我的主文件夹/home/pen/workspace_pen 的根目录中。

    • 我解压缩了您的工程并使用“Project"->"Import CCS“ CCS Project"“ Project"将“将其导入
    • 已检查属性是否有错误
    • 使用 CC1310 Launchpad 重新编译并进入调试状态

    未发生任何事、工程没有进入 main、而是循环进入 ti 汇编器文件。

              ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHandler__I(), ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHandler__I():
    1001bbc4:   4A05                ldr        r2, [pc, #0x14]
    1001bbc6:   B508                push       {r3, r14}
    1001bbc8:   6812                ldr        r2, [r2]
    1001bbca:   2301                movs       r3, #1
    1001bbcc:   8013                strh       r3, [r2]
    1001bbce:   4A04                ldr        r2, [pc, #0x10]
    1001bbd0:   6812                ldr        r2, [r2]
              $C$L526():
    1001bbd2:   2A00                cmp        r2, #0
    1001bbd4:   D0FD                beq        $C$L526
    1001bbd6:   4790                blx        r2
    1001bbd8:   BD08                pop        {r3, pc}
    1001bbda:   46C0                mov        r8, r8
              $C$CON599():
    1001bbdc:   0148                lsls       r0, r1, #5
    1001bbde:   2000                movs       r0, #0
              $C$CON600():
    1001bbe0:   13A0                asrs       r0, r4, #0xe
    1001bbe2:   0000                movs       r0, r0
              ti_sysbios_gates_GateHwi_Handle__label__S(), ti_sysbios_gates_GateHwi_Handle__label__S(), xdc_runtime_System_Module_GateProxy_Handle__label__S(), xdc_runtime_System_Module_GateProxy_Handle__label__S():

    此致、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我发现 CCS 9.1.0 工程需要刷写器件、这样 CCS 12 工程才能正常运行。

    奇怪的是、ELF 标头和文件放置是相同的。 这往往表明 tirtos 构建存在差异。

    同样、最安全的选择是使用 SDK 版本说明中的推荐工具版本。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    对延迟深表歉意。 问题已解决、该修复程序将随 CCS 20.0.4 提供。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    谢谢、我期待对其进行测试。

    此致彼得