This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:是否建议在 Apple Silicon (M5) Mac 上使用 CCS? 在 CCS 12.8.1 上使用 XDS100v3 的经验

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1579854/tms320f28377d-is-ccs-recommended-on-apple-silicon-m5-mac-experience-with-xds100v3-on-ccs-12-8-1

器件型号:TMS320F28377D


大家好:

在过去的九年里,我一直在使用带有双启动设置 (macOS + Windows) 的 2016 MacBook Pro。 我当前的开发环境可以运行 Code Composer Studio (CCS) 12.8.1 在 Windows 上、主要用于 TMS320F28377D 而我的调试器是一个 XDS100v3 USB JTAG 探针

现在我计划升级到新的 带有 M5 芯片的 MacBook Pro (16 GB RAM、512 GB SSD) 。 由于双启动在 Apple Silicon 上不再可用、因此我可能必须使用 虚拟机 用于 Windows(如果需要)。

在购买之前、我想知道:

  1. 是这样 建议使用 macOS 版本的 CCS 在 Apple Silicon 上(而不是 VM)?

  2. 已成功使用 在 M 系列 Mac 上运行 CCS XDS100v3 探针 、或者应该切换到 XDS110

  3. 的任何兼容性建议 CCS 12.8.x 或即将发布的版本 在 macOS Sequoia / Apple M5 芯片上?

感谢您提供任何实际反馈或配置提示!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、μ s

    我目前使用的是 2016 款 MacBook Pro、这 9 年来一直采用 macOS + Windows 双系统使用。现在在 Windows 端运行 Code Composer Studio (CCS) 12.8.1 、主要开发 μ s TMS320F28377D 、使用的仿真器是 μ s XDS100v3 USB JTAG 。μ s

    现在计划更换为新的 μ s MacBook Pro (M5 芯片、16GB 内存、512GB SSD) 。由于 Apple Silicon 平台不再支持原生 Boot Camp 双系统、可能需要通过 虚拟机 μ s 运行 Windows。

    在购买前想请教:μ s

    1. 在 Apple Silicon 上、是否推荐使用 macOS 原生版本 CCS 、而非虚拟机?μ s

    2. 有没有人在 μ s M 系列 Mac 上成功使用 μ s XDS100v3 进行调试、还是建议直接换成 μ s XDS110 ?μ s

    3. 对 μ s CCS 12.8.x 或更新版本 在 macOS Sequoia / M5 芯片上的兼容性、有什么经验或建议?

    感谢大家提供的使用经验和配置建议!μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人成功使用 在 M 系列 Mac 上运行 CCS XDS100v3 探针 、或者应该切换到 XDS110 ?

    XDS100 在 MX 器件上的性能目前明显低于标准。 它是有效的、但速度可能很慢。 XDS110 不会出现任何性能问题。 如果可以选择使用 XDS110、我强烈推荐它。

    任何兼容性建议 CCS 12.8.x 或即将发布的版本 在 macOS Sequoia / Apple M5 芯片上?

    CCS 12.8 基于旧的 Eclipse IDE 框架、该框架已被弃用以支持。 我们建议迁移到基于 CCS 20.x 的新环境。 正是在这种环境下、我们计划在将来实现完全本机 MX 支持。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv20/

    CCS 12.8 支持的最后一个 macOS 版本是 Ventura。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 ki、

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。 我非常感谢对 M 系列兼容性和调试器性能的清晰解释。

    根据您的建议、我已下载 适用于 macOS 的 CCS 20.x 并订购了 XDS110 探头。 CCS 20.x 接口与旧版本确实有很大不同、但我会花时间熟悉新环境!

    再次感谢您的友好和全面的指导!

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    按照您的建议、我已下载 适用于 macOS 的 CCS 20.x 并订购了 XDS110 探头。

    非常棒! 这是我们要去的地方。

    我知道 CCS 20 完全可以从 12 开始跳变。 但值得迁移到这个新环境。 该 IDE 基于常用的 VS Code 环境。

    另请参阅以下迁移指南:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Ac-.62JUrvqe.dgABcQUHg__CCSTUDIO-ACADEMY__RdkYJ-M__LATEST