This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU560V2STM-UE:XDS560v2 系统跟踪仿真器—USB 和 LAN 上的 SC_ERR_BAD_generic(–100)

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-UE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1579998/tmdsemu560v2stm-ue-xds560v2-system-trace-emulator-sc_err_bad_generic--100-on-both-usb-and-lan

器件型号:TMDSEMU560V2STM-UE


您好:

我无法连接到我的 TMDSEMU560V2STM-UE(XDS560v2 系统跟踪仿真器) 使用中的 USB 和 LAN 接口 Code Composer Studio v12.3.0

当我通过运行连接测试dbgjtag时、我会得到以下输出:

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafile% -rv -o -F inform,logfile=yes -S pathlength -S integrity

 

结果:

This utility has selected a 560/2xx-class product.
This utility will load the program 'bh560v2u.out' (USB) or 'bh560v2e.out' (LAN).
Loaded FPGA Image: C:\ti\ccs1230\ccs\ccs_base\common\uscif\dtc_top.jbc
The library build date was 'Dec  6 2023'.
The library package version is '12.6.0.00029'.
The library component version is '35.35.0.0'.

An error occurred while hard opening the controller.

SC_ERR_BAD_GENERIC (-100)
The controller or software detected an error with an unknown cause.

两个都出现相同的错误 USB LAN 接口。

器件信息:

  • 型号: TMDSEMU560V2STM-UE(XDS560v2 系统跟踪仿真器)

  • 序列号: QG23173

  • SKU: 12161-TI

  • 批次: 20241030

  • 固件包版本(来自 CCS): 12.6.0.00029

  • 组件版本: 35.35.0.0

到目前为止、我已经过验证:

  • 安装了最新的 CCS 和 Blackhawk 驱动程序

  • 调试器在设备管理器中正确枚举

  • LED 指示正常的电源和链路活动

  • 多台 PC 测试结果相同

您能否告知如何继续?
我应该尝试重新刷新固件还是表示存在硬件故障?

提前感谢您的帮助。

此致、
Themis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引述 userid=“674706" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1579998/tmdsemu560v2stm-ue-xds560v2-system-trace-emulator-sc_err_bad_generic-–100-on-both-usb-and-lan 序列号: QG23173

    您有 QG 版本。

    您是否尝试更新至 QG 的最新固件和 CCS FPGA 版本?

    https://www.blackhawk-dsp.com/support/xds560v2#xds560v2

     问题:XDS560 v2 Blackhawk 连接问题 

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    是—更新到 QG 型号的最新固件和 CCS FPGA 版本解决了我的连接问题。 谢谢!

    然而、我注意到其他调试器(如 Blackhawk USB560v2 ) 随后停止工作、因为它们需要 原始遗产 dtc_top.jbc添加到工程。 是否有方法可以管理多种.jbc配置(例如,一种用于 QG 版本、另一种用于较旧的 USB560v2)、而无需每次手动交换文件?

    再次感谢您的帮助、
    Themis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有一种方法可以管理多种.jbc配置(例如,一种用于 QG 版本、另一种用于旧版 USB560v2)、而无需每次手动交换文件?

    我不确定是否有一个好的选择。 我建议联系 Blackhawk 支持人员、看看他们是否了解任何好的解决方法。

    谢谢

    Ki