This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:构建目标文件

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1578314/tmds64evm-build-target-file

器件型号:TMDS3240130SP2
Thread 中讨论的其他器件:TMDS64EVM

应用

CCSVer20.3.0

TMDS64EVM

FreeRTOS (V202406.01)

适用于 AM64x 的 MCU+SDK (11.01.00.17)

我在 CCS 中使用“Add Files/Folders“添加了该文件夹。 
如何设置构建目标文件?

Patten1.
使用 CMakeLists.TXT 时
IF (EEPROM_ST)
应该在 CCS 中的何处设置 EEPROM_ST?

Patten2.
如果不使用 CMakeLists.TXT、应在 CCS 中的何处设置构建目标文件?
是否可以只设置目标文件夹或所有文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请注意、这是印度的假日周、我们的一些同事将离职、可能会延迟回复。 如果您在一周结束前未收到回复、请随时关注此主题。

    谢谢您、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以在 CCS 中为编译过程添加其他标志。

    依次打开“Project Properties“->"Build"->"Tools"->"Arm Compiler"->"Advanced“ Compiler"->"Advanced Options"->"Miscellaneous"“ Options"->"Miscellaneous",“,"Miscellaneous“"Miscellaneous Flags"“ Flags"。“。</s>“ “““、““

    此致、

    Tushar