This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:20.1 更新为 20.3.0.14、而不是 20.3.1.5 是设计吗?

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1583683/ccstudio-theia-20-1-updates-to-20-3-0-14-not-to-20-3-1-5-is-it-by-design

部件号:CCSTUDIO-THEIA

更新后、更新程序声明 20.3.0.14 是最新的、这显然是不正确的。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果我理解正确,你更新到 20.3.0 和更新程序说它是最新的(尽管 20.3.1 是最新的版本)。 这是正确的吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与工程部门进行了检查、看起来更新已创建、但它不是公开的。 他们很快就会把它推向公众面前。