This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-SDK:F29H85X 使用 CCS 中的 syscfg 功能来配置 SSU

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1582527/f29h85x-sdk-f29h85x-uses-the-syscfg-function-in-ccs-to-configure-the-ssu

器件型号:F29H85X-SDK

不能在 syscfg 中配置 LDA0-LDA7 区域。 您能解释一下如何配置这个区域吗?  
配置内存区域时、类型设置为“CODE",“,地址、地址范围为:0x20100000 - 0x2010FFFF (64K、LPA0-LPA1)。  
配置存储器区域时、类型设置为“data",“,地址、地址范围为:0x20120000 - 0x2014FFFF (192K、CDA0 - CDA11)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对不起,延迟,让我检查一下,并在明天返回给你

    此致、

    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这个问题是否有新的发展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junbo:

    是的、只需对 SSU 进行少量修改即可解决该问题。 您能告诉我您的 F29H85x SDK 的版本、以便我能够为您提供正确的版本吗?

    此致、

    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 版本:20.3.0.14__1.9.0
    syscfg 版本:1.23.0

    SDK 版本:f29h85x-sdk_1_00_00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将以下文件夹直接解压缩并粘贴到 SDK 目录的根目录中、然后在出现提示时选择“Replace File“

    e2e.ti.com/.../tools.zip

    如果您遇到任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 顺便说一下、这是否关于修改本地 SSU_cfg? 我的同事重建他们的环境后、通过工具文件生成的大代码是否仍会保留?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此更新可能会导致一些 APR 分配到不同的地址、因此您可能会看到更改。

    但是、不会修改基本赋值逻辑本身、例如、数据区域仍将在第一优先级分配给 CDA RAM、如果找不到空间、则分配给 LDA RAM(同样适用于代码)。 因此我不会预见现有 APR 订购会发生巨大变化(请记住,随着您进一步创建新 APR,这可能会发生变化)

    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我来试一下。 谢谢你。