This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:在 C+/C#中为 BQ79616EVM-021 申请 SDK 或开发工具

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616EVM-021, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1587348/bq79616evm-021-request-for-sdk-or-development-tools-for-bq79616evm-021-in-c-c

器件型号: BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件: BQ79616-Q1

大家好:

我目前正在使用 BQ79616EVM-021 评估板、并且正在寻求有关与该硬件兼容的开发工具或 SDK 的支持。 我发现的大多数资源都侧重于 Code Composer Studio、主要为 C 工程量身定制。

是否有任何官方或社区支持的 SDK、库或 API 可用于使用 C++或 C#与 BQ79616EVM-021 连接? 或者、是否有任何推荐的工具或方法来在 C+/C#中开发与此电路板通信的自定义应用程序(适用于 Windows 或 Linux)?

任何建议、文档或项目参考都将非常感谢!

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Waldri:  

    很遗憾、C++或 C#中没有任何其他资源。 BQ79616-Q1 产品页面中提供的所有内容都是可以提供的。

    此致、

    米歇尔·W·