This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:命令行构建:没有关于命令失败原因的反馈

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1589522/ccstudio-theia-command-line-builds-no-feedback-on-why-command-is-failing

部件号:CCSTUDIO-THEIA

你好。

我尝试使用 CCS 版本 20.3.1.5__1.9.1 为 CCS 工程设置构建流水线  

在遵循教程一段时间后,我无法通过命令行构建项目。
对于我的命令行参数有什么问题、我没有收到任何反馈。

有人对为什么这不起作用有任何反馈意见吗?

这里是链接到教程 I 是下面的: 6.4.1。 从命令行创建和编译工程 — Code Composer Studio 20.0.0 文档 


以下是我的计算机上工作区的路径: C:\Users\William.Montgomery\workspace_ccstheia

以下是已导入工程的路径: C:\Users\William.Montgomery\workspace_ccstheia\RGM

以下是命令:
CCS-server-CLI -noSplash -workspace “C:\Users\William.Montgomery\workspace_ccstheia“-application com.ti.ccs.apps.buildProject -ccs.projects RGM -ccs.clean



该工具提供的反馈是-help 选项输出。

感谢您的帮助。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否使用 PowerShell 作为终端? 如果是、是否可以使用 cmd /c 执行命令?

    示例:

    cmd /c'ccs-server-cli -noSplash -workspace “C:\Users\William.Montgomery\workspace_ccstheia“-application com.ti.ccs.apps.buildProject -ccs.projects RGM -ccs.clean“