This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:CCS 20.3.0 中是否提供 EnergyTrace 独立版本?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2745R10-Q1, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1588872/ccstudio-theia-is-energytrace-standalone-available-in-ccs-20-3-0

部件号:CCSTUDIO-THEIA
Thread 中讨论的其他器件: LP-EM-CC2745R10-Q1、 ENERGYTRACE

您好的团队、

我将尝试使用 XDS110ET 测量 LP-EM-CC2745R10-Q1 的功耗。

我想独立使用 EnergyTrace、因为我只需要测量 TX 和 RX 的功耗。

我参考了 CCS 20.3.0 用户指南、但没有介绍 ET 独立模式过程。
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_20.3.0/ccs_debug-trace.html?highlight=energytrace


您能告诉我如何使用它吗?

提前感谢您。
富山治也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    富山山山

    CCS 20.x 不提供独立 EnergyTrace  

    明年年初、TI 嵌入式调试扩展将会捆绑一个基于 VS Code 的解决方案。

    谢谢您、

    Ki