This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:从供应商提供的 Makefile 创建工程

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-CGT, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1591009/ccstudio-theia-creating-project-from-vendor-supplied-makefile

部件号:CCSTUDIO-THEIA
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

我有一个使用 CCS ti-cgt_c2000_6.4.4 构建的工程的 makefile 和源文件、但没有 CCS 工程工作区文件。  是否有办法使用 makefile 文件中的最新 CCS 编译?  我完成了创建一个新项目的过程、但似乎需要选择一个示例程序。  我应该使用哪个示例?  此外、您是否建议使用最新的 CCS 或试用旧版本?  提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS Theia (20.x) 不支持自定义 makefile 工程(随 CCS Eclipse 存在)。  

    我创建了一个新项目、但似乎需要选择一个示例程序。  我应该使用哪个示例?

    您看到的新 C2000 工程模板基本上是 C2000Ware 中的示例。 根据您的器件、还会提供不同的示例。 最适合的具体取决于您的需求。 许多较新的器件都有某种“空“示例、旨在作为新工程的基本起点。

    另外、您建议使用最新 CCS 还是试用旧版本?

    如果用户希望在 CCS 中使用定制 makefile、则可以考虑使用 CCS 12.8.1。 否则、我会推荐最新的 CCS 20.3.1。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS Theia (20.x) 不支持自定义 makefile 工程(与 CCS Eclipse 一起存在)。  [/报价]

    实际上、我们将允许用户使用与 CCS Eclipse 类似的自定义构建命令。 这将允许用户使用自定义 make 实用程序并指定自定义 makefile。 定于本月末发布的 CCS 20.4.0 版本将提供此功能。